Nokia 正在研发 Android 系统的消息从 2013 年12 月就不断传出,手机的外型、系统、UI 等各种信息都很多,科技爆料大神 evleaks 在其 twitter 上公布了 Nokia Normandies 系统智慧型手机的图片,而则正是传说中的 Nokia Android 系统手机。
Evleaks 大神透露 Nokia 的 Android 系列智慧型手机分为黑、白、红、蓝、黄、绿六种颜色,肯定会在 2014 年年内上市。网路上曝光的图片来看已经非常接近官方图片,同时设计了多种配色的新机表明 Nokia 的 Normandies 并非像外界传言的只是尝试而已,系统 UI 有别于主流 Android 系统的手机,反而更接近 Nokia 推出的 Windows Phone,据说这些为了保持与 Lumia 系列智慧型手机一致性,这大概就是 Nokia 将 Lumia 系列手机的优点都保留了下来,然后换上了Android 系统,但没有改变 Lumia Windows Phone 的界面风格, Normandies 可谓是集合了 Lumia、Windows Phone、Android 的优点。首先上市的机型很可能是一款中低阶智慧型手机,产品代号为A110,萤幕解析率为854×480、搭载高通 Snapdragon 处理器,运行 Android 4.4 系统,就硬体配置来看这款手机能够流畅运行 Android 4.4 系统还是个问题,另外这样的配置在市场上的竞争力,哪怕定价低得惊人竞争力也很难说,Normandies 快有可能在2014 年 2 月的 MWC 上发表,若再延后则可能被微软扼杀在襁褓中。