• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

WinXP寿终正寝:全球逾九成ATM机面临安全威胁

来源:新浪科技
时间:2014-01-20

分享至:
北京时间1月17日上午消息,据《彭博商业周刊》报道,目前全球逾95%的ATM机使用Windows XP操作系统,在微软(36.38, -0.51, -1.38%)今年4月结束对该系统的技术支持后,它们将面临安全威胁。  ATM机诞生已有四十多年,而在问世时,它被视为一种先进技术。如今,仅在美国就有42万台ATM机遍布各地,为各大银行的用户提供存取款及其他服务。  目前,超过95%的ATM机采用的是Windows XP操作系统。但微软已经宣布,将在今年4月8日后不再为该系统提供技术支持,明年7月14日后不再提供安全更新。这意味着,绝大多数ATM机将无法获得常规安全补丁,无法与行业标准保持一致。  另一方面,对于一部分使用精简版Windows XP的ATM机,微软将把技术支持延长到2016年初,原因是这类系统更不容易受到病毒威胁。  美国ATM机行业资讯网站ATM Marketplace指出,一部分较为先进的ATM机可通过网络升级至Windows 7,另一部分老旧机型由于性能太差,必须单独升级甚至完全更换。  美国ATM软件公司KAL首席执行官阿拉温达·克拉拉(Aravinda Korala)预计,在今年4月的后期限到来时,美国所有ATM机中将仅有15%运行Windows 7系统。他说:“ATM的进化速度比PC慢。”  克拉拉还透露,根据行规,ATM机每个季度可能只有一次安装安全补丁的机会。  咨询公司Retail Banking Research的数据显示,全球预计共有300万台ATM机。  目前,微软正在推销定制技术支持服务,能够延长Windows XP的寿命。但这一服务的价格会迅速飙升,第二年会增至年的5倍。美国主要银行中,摩根大通(58.11, -0.88, -1.49%)计划购买1年服务,并打算从今年7月起,把它的ATM机升级到Windows 7。(无双)

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、 Future (富昌)、Avnet(安富利)、 Arrow (艾睿)、 Chip1stop 、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻