来源:EEWORLD
时间:2014-01-20
携手蓝牙认证测试仪器ABRTS与验证软件ABTS共同提升蓝牙产品质量
多年来持续深耕无线传输领域的百佳泰(Allion Labs, Inc.),即日起宣布通过蓝牙技术联盟(Bluetooth Special Interest Group,SIG)认可,正式成为蓝牙4.0的认证测试实验室(Bluetooth Qualification Testing Facility,BQTF),提供蓝牙技术标准认证服务。此外,百佳泰自行研发的蓝牙认证测试仪器ABRTS(Allion Bluetooth RF Test System)与相应的测试软件ABTS(Allion Bluetooth Test Suite),均已同步通过联盟验证成为蓝牙4.0认证测试仪器与软件,相关厂商即日起便可透过百佳泰的全球营运各个分支机构,享受我们提供的蓝牙4.0认证测试与技术咨询服务。
蓝牙4.0又称之为低功耗蓝牙BLE(Bluetooth Low Energy),分为单工与双工模式(Single Mode & Dual Mode)。单工模式是以超低电耗联机传输为目的所开发而成的,然而却无法向下兼容于其他版本的;双工模式的运作架构,则是能与不同的蓝牙规格(例如2.1 + EDR或是3.0 + HS)相结合,使用者可根据需求切换高速或者是低耗电的运作方式。蓝牙4.0因拥有低耗电量特性,可以长时间以低耗电模式运作,记录持续性的数据,成为运动管理、医疗健康照护与家用自动化等特殊市场的技术应用。再者,有效传输距离则明显从过往的10公尺左右提升至约30公尺,并采用128位AES加密方式,非常适合对于安全性要求较高的领域使用。
为了拓展在蓝牙技术领域的验证深度,提供厂商全面性的服务,百佳泰累积多年验证经验,特地自行研发蓝牙认证测试仪器ABRTS与验证软件ABTS,能够针对蓝牙无线通信所需检测的向量信号、数字调变信号及射频信号,执行测试确保产品符合协会规格要求。目前ABRTS与ABTS且均已通过协会验证,成为蓝牙4.0认证的专业测试工具,协助厂商解决产品问题症结优化产品质量。
我们由Bluetooth SIG所认可的蓝牙质量专家(Bluetooth Qualification Expert,BQE)更能以专家角度,给予通盘的协助,在蓝牙认证申请的过程中,作您的蓝牙质量顾问,提供完整专业的蓝牙认证测试与咨询顾问服务,确保厂商的产品确实符合规格要求,并协助厂商取得蓝牙认证标志,帮助您节省宝贵时间和简化繁琐的申请流程。
百佳泰身为Bluetooth SIG认可的认证测试实验室,能够同时提供您专业蓝牙认证测试仪器ABRTS与测试软件ABTS,体验我们一站到位的蓝牙技术服务。并由蓝牙质量专
家协助您完整的认证测试执行、装置兼容性验证、问题侦错以及咨询服务。如欲取得更进一步的信息,或对蓝牙4.0认证测试有任何需求或疑问,欢迎联系 cn_service@allion.com。.