• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

春运移动电源隐患多,小心移动电源变移动“炸弹”

来源:我爱方案网
时间:2014-01-17

分享至:


【导读】回家过年不论是乘坐何种交通工具回家,手机、平板电脑等数码设备一直都是在旅途中打发时间的不二法宝,为了延长数码设备的续航时间,移动电源也成为人们出行时必不可少的工具,但是由于市场上面的移动电源品牌良莠不齐,一不小心,你的移动电源就变成移动“炸弹”了。  

移动电源的使用安全  

  春节临近,大家抢购返乡车票的浪潮也一直在轰轰烈烈的持续进行中,期间多少人熬夜不睡只为可以买到一张顺利到家的车票,其中的艰辛不足为外人道也。不论是乘坐何种交通工具回家,手机、平板电脑等数码设备一直都是在旅途中打发时间的不二法宝,随着移动电源被越来越多的用户所熟知,它也逐渐成为人们在出行时必不可少的一样工具,可以较好的延长数码设备的续航时间,为用户带来更为便捷耐久的使用体验。  

  一直以来移动电源的使用安全都是用户们比较在乎的一个方面。移动电源虽然具备能随时随地为数码设备充电续航的便捷性,但是由于市场上面的移动电源品牌良莠不齐,在使用过程中也可能会存在一定的安全方面的问题,使用不当,可能会造成利用率低下、移动电源寿命缩短等情况,严重时,可能会出现爆炸、燃烧等危险。  

  通常说来,用户们在选择移动电源的时候,都是从外壳、电芯、体积、容量几个方面来进行综合考虑的,这些都属于移动电源本身的一些因素,大家在出行时,还需要考虑到一些外部的影响,比如选择的交通方式。  



移动电源充电和日常存放  

  当移动电源电量告罄后,用户们就需要为移动电源进行充电,大家可以使用相匹配的充电适配器来进行充电操作。在每个移动电源的参数铭牌上都标识出了这款产品的额定输入参数,使用标称输入参数来为移动电源充电,能对产品进行更好的保护,延长使用寿命,而过大参数的输入会对移动电源内部的元件造成伤害,严重时还会引发火灾、爆炸等危险发生。  


  不当操作导致充电插头烧毁  

(一)使用安全充电插头更安全  

  由于移动电源适配器的生产需要经过严格的质量体系认证,从成本方面考虑,只有很少的一部分厂商为产品配备了充电适配器,这样的适配器使用起来也更加让人放心。  


  移动电源自带的充电适配器  

  移动电源自带的充电适配器  

(二)日常存放需注意  

  在旅途中,使用移动电源为设备补充完电量之后,需要立即将其防回包里或者包装盒里,以免不小心在吃东西或者饮水的时候洒在上面,可能会造成污渍或者短路。在家里的时候,移动电源应该存放在比较干燥的环境中,因为潮湿的环境中可能会让移动电源出现漏电和短路的现象,进一步就会导致系统的絮乱,并且潮湿环境也可能会对金属外壳造成腐蚀。  

  移动电源也不能放在高温或低温环境中,如果周边环境的温度也为高温环境,那么很容易造成移动电源内部系统的絮乱,严重时还可能令移动电源出现爆炸的危险,高温对设备的内部元件损伤也比较大。在低温环境中,电池的转换效率也会受到影响,变得比较低下,会缩短电池的寿命,严重时,电池还会出现漏液现象。  

  春节前后,大家需要为过年忙碌,无暇及时为手机等设备充电,对移动电源的使用会变得比较频繁。说到底,移动电源就是一个放大版的电池,可以兼容不同种类的数码设备,以其充足的电量和便捷充电的特性获得消费者们的青睐,虽然它有着自己的外壳和独立开关,不过我们在使用过程中还是需要注意正确的使用方法,以确保使用安全。  



移动电源该如何选择  

  乘坐交通工具回家过年的方式无外乎以下几种:汽车、轮船、飞机、火车和自行车/摩托车骑行等,大家在选择不同的出行方式的时候,对移动电源的携带也就要有不同的要求。  

(一)容量、体积、便携性三者之间的关系  

  一般说来,移动电源的容量跟它的体积是成正比的,容量越大则体积也越大,而体积又直接影响着便携性,体积越大,占用的空间就越大,便携性也就相对较差。人们在选择移动电源的时候就需要在容量和便携性之间找到一个平衡值,令续航能力和便携性达到利用率,既要保证旅途中的电量够用,又要让移动电源比较方便携带,不会累赘,减轻行李重量。  


  体积小巧  

(二)外壳材质来选择  

  目前市面上的移动电源的外壳主要分为两大种:金属和非金属。其中金属材质外壳的优点是结实耐用,使用过程中无惧刮花磨损,长时间使用也不用担心机身会过烫,散热性能会相对较好一些,可以更好的延长内部元件的使用寿命;缺点是在遇到撞击或者挤压时可能会出现变形、弯曲,并且金属材质外壳的重量也会相对较大一些,便携性会受到一定的影响。用户在使用过程中就需要多多注意不要磕碰到。  


  全金属材质外壳  

  非金属材质外壳大多数是采用聚碳酸酯(PC)材质或者丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(abc)材质,这类材质的外壳的外观设计上,可以有更加加时尚多样的表现,而且在重量方面的相对较轻,但是在遭受到摔落或者撞击的时候,机身可能会出现破损,散热性会相对较差一些,长时间使用机身的温度可能会出现发烫现象,造成一定的安全隐患。用户们在使用的时候就需要注意,不要将非金属材质外壳的移动电源放在包里或者黏贴一些影响散热的贴膜,直接将移动电源裸露在空气中使用会更加安全一些。  


  非金属材质外壳  

(三)从内部电芯来选择  

  移动电源的电芯是决定其安全品质的重中之重,就目前市场上出现的这些移动电源品牌来说,主要采用了三类电芯:钴酸锂电芯、镍钴锰电芯和磷酸铁锂电芯。它们在安全性方面的表现为:钴酸锂电芯<镍钴锰电芯<磷酸铁锂电芯;在价格方面:钴酸锂电芯<镍钴锰电芯<磷酸铁锂电芯;使用寿命方面:钴酸锂电芯<镍钴锰电芯<磷酸铁锂电芯。通俗点来做个比喻,就拿同一款10000mAh的移动电源来说,设定钴酸锂电芯的产品的成本为基数1,则镍钴锰电芯的成本约为3,磷酸铁锂电芯的成本约为4。  



出行方式对移动电源的影响  

  由于早前新闻上报道过很多在乘坐交通工具时,移动电源发生燃烧、爆炸等危险情况的消息,所以例如民航总局等机构就对移动电源的容量做出了限制,大家在出行时时候,还需要根据自己选择的交通工具来选择移动电源,以免携带超过标量的移动电源,在通过安检时被扣留,造成不必要的财产损失。  


  乘飞机携带移动电源有限制  

  目前还没有关于乘坐火车、轮船、汽车时限制携带的移动电源容量的报道,对选择乘坐飞机的用户来说,大家还是很有必要提前给机场致电来确定一下这方面的相关信息的,而且在乘机过程中,一般也是不允许使用移动电源来为数码设备充电的。  


  首都机场安全检查须知  

  根据国际民航组织《危险物品安全航空运输技术细则》(2011-2012版)规定,旅客或机组成员为个人自用内含锂或锂离子电池芯或电池,在理论上是只能作为随身手提行李登机,每人随身携带的单个电池额定能量值不能超过160Wh(约相当于43000mAh);电池的额定能量值在100Wh(约27000mAh)-160Wh(约43000mAh)之间时,需要向机场报备;当电池的额定能量值未达到100Wh(约27000mAh)时则无需报备。由于不同的航空公司的限制要求各不相同,所以具体情况还需要直接联系当地机场经过确认。  


  做好移动电源保护措施很重要  

  不论大家乘坐的是哪一种交通工具,用户们都需要做好移动电源的防护措施,可以将其包裹在柔软的衣物中间,尽量避免在运输过程中出现碰撞等情况,确保使用安全。  


 ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供     Digikey    、     Mouser    (贸泽)、     Element14    (e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻