• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Xilinx助力武汉迈信电气成功推出POWERLINK主站

来源:我爱方案网
时间:2014-01-17

分享至:

【导读】基于赛灵思Zynq All Programmable SoC的解决方案帮助中国武汉迈信电气技术有限公司大大降低了开发难度,同时大幅加速了开发进程,使得中国武汉迈信电气技术有限公司成为市场上POWERLINK主站的首家中国供应商。

2013年1月16日,中国北京 -  All Programmable技术和器件的企业赛灵思公司日前宣布其Xilinx Zynq-7000 All Programmable SoC系列助力中国行业的伺服驱动器产品提供商武汉迈信电气技术有限公司成功推出中国市场首款POWERLINK主站解决方案。武汉迈信电气在11月刚刚举行的上海中国国际工业博览会(CIIF 2013)上展出了POWERLINK主站,得到了行业积极的反映。该方案充分利用Xilinx Zynq-7000 SoC芯片的高集成度、高效运算和可编程性能,实现了Linux,POWERLINK 主站、PLC和复杂的运动控制功能,是工业机器人、数控、纺织、包装、印刷、电子装配,物品搬运等众多行业应用的理想选择。

武汉迈信电气研发总监杜佳星先生说“高度集成的赛灵思 Zynq-7000 All Programmable SoC系列产品是我们此次成功推出产品的强大推动力。面对市场对性能的苛刻需求,我们需要成本效益高,但是又非常强大的单芯片解决方案。Zynq产品所提供的双核Cortex-A9 处理器、高度集成的各种丰富接口,以及集成的DSP逻辑片,为我们开发高性能的POWERLINK通讯提供了高速的计算功能、关键的连接功能和强大的处理能力。Zynq是我们开发的理想平台,特别是Xilinx以及安富利(Avnet)大量的参考设计以及专业的技术支持,帮助我们大大降低了开发难度,加速了开发进程,使得我们能够率先推出产品,成为市场上PowerLink主站的首家中国供应商。对于基于Zynq的POWERLINK主站的技术,我们愿意协助中国市场有意愿使用POWERLINK与Zynq的客户,帮助他们用好POWERLINK与Zynq,更快促进POWERLINK技术与Zynq在中国的发展。”

“Zynq-7000 All Programmable SoC为工业嵌入式控制系统提供了所有必需的硬件、设计工具、IP 核和参考设计, 是适用于需要高性能电机控制以及/或工业网络处理能力等工业自动设计的理想平台,”赛灵思SoC产品管理和营销总监Barrie Mullins先生表示,“我们非常高兴赛灵思能够帮助我们的客户武汉迈信电气加速设计,帮助他们成为市场上POWERLINK主站的首家中国供应商。”

POWERLINK协议主要针对运动控制和过程控制行业等应用,其主要特点是Ethernet POWERLINK实时以太网协议支持100M的工业实时以太网通信,POWERLINK协议相比较其他协议有更好的安全性与开放性。该POWERLINK主站集成了各种非常重要的特性,支持POWERLINK国际标准,可以实现500us支持多达12个从站节点,1ms支持多达30个从站节点的伺服通讯控制。武汉迈信电气取得产品研发成功的关键是通过赛灵思Zynq器件集成的Cortex A9硬处理器来实现POWERLINK协议标准。另外,设计师充分利用Zynq器件提供的高速总线与Cortex A9硬处理器互联,提供桥接连接和DDR3存储控制器功能所必需的性能。

关于武汉迈信电气

武汉迈信电气技术有限公司(武汉迈信电气)是中国的伺服驱动产品提供商。武汉迈信电气成立于2004年,目前已发展成为中国伺服驱动产品知名品牌之一。

关于赛灵思

赛灵思是All Programmable器件、SoC和3D IC的供应商。赛灵思公司行业的产品与新一代设计环境以及 IP 核完美地整合在一起,可满足客户对可编程逻辑乃至可编程系统集成的广泛需求。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、 Wpi (大联大)、 Future (富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、 Chip1stop 、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻