来源:EEWORLD
时间:2014-01-17
日前,外媒EETimes编辑整理了2014年十大值得期待的欧洲电源管理初创公司,让我们看看都有谁吧。
以下以字母顺序排列:
ActLight:
ActLight(瑞士洛桑)成立于2011年,公司专注于CMOS光电子学的研发,开发新型的光检测器和COMS集成光伏能量收集装置方案。
公司网址为:www.act-light.com/
Amantys:
Amantys位于英国剑桥,由ARM前高管设立,公司关注在电力电子功率系统的设计、实施和控制。
目前Amantys产品专为各种中高压开关设计,其拥有的多项专利,能够提供高智能化的栅极驱动器,较传统驱动器提供更多功能。产品类别主要包括高压HVDC,马达驱动器,机车牵引,可再生能源转换器,不间断供电,混合动力和电动汽车。
Amantys致力于创建一种全新的电能转换方式,通过一个通用的数字界面提供前所未有的系统性能监管和控制功能,从而为电能开关的可靠性和效率提供显著的改善。
2013年10月,Amantys收到Avago 500万美元战略投资。
Amantys网址:www.amantys.com
Anvil
Anvil半导体位于英国考文垂,2013年募集100万英镑助力其加速对硅上SiC功率器件的研发及商业化进程。
Anvil成立于2010年年8月,是Warwick大学通过Warwick投资的初创公司,创始人为Peter Ward博士,采用Anvil的硅上SiC器件后,可用于生产低成本的功率电源开关。
Anvil官网://anvil-semi.co.uk
GreenPeak
荷兰的GreenPeak成立于2007年,主要开发家庭用射频通信技术,提供遥控、能源、照明、空调系统及HVAC、安全识别等智能家庭应用的低功耗无线数字通信芯片。
GreenPeak主要利用Zigbee技术,提供芯片和软件技术等。
GreenPeak官网:www.greenpeak.com
Heliatek
Heliatek起源于德国德累斯顿大学和乌尔姆大学,2006年成立,专注于有机光伏(OPV)市场,可以生产出轻量级、超薄并且拥有高转换效率的太阳能薄膜。
Heliatek宣称的薄膜转换效率为12%,投资Heliatek的企业包括巴斯夫,博世, RWE ,惠灵顿和易凯资本等。
Heliatek官网:www.heliatek.com
Merus Audio
Merus公司成立于2010年,生产音频放大IC,公司宣称其特别的Eximo架构相比其他D类放大器更节能,非常适合家庭及移动电话应用。
Merus的首轮融资额为170万欧元。
官网地址:www.merus-audio.com
PowerOasis
PowerOasis关注在能源存储技术上,旨在增强电网的电源备份时间。
该公司初是由天使投资人出资,在2013年,捷普投资PowerOasis并支持PowerOasis在其市场开发和客户参与。
PowerOasis官网:www.power-oasis.com
Powervation
位于爱尔兰的Powervation成立于2006年,开发了一类新的数字电源转换技术,可以比现有的模拟及数字电源拥有更高的功率转换效率和管理控制手段。Powervation由Intel、SEP、VentureTech以及Braemar能源投资联合投资。
Powervation 2013年推出的PV3012数字控制器,已经被村田用于其的DC/DC模块中,新模块应用场合包括电网、电信和计算以及的ASIC中,可提供自适应补偿,在性能,效率,可靠性等方面提供更简化的设计。
Powervation官网:www.powervation.com
Sol Chip
Sol公司成立于2009年,公司致力于开发、销售并授权高效的太阳能电池技术,该技术可以使太阳能为无线传感器及移动设备供电。
Sol公司网址:www.sol-chip.com