【导读】在中国手机市场,小米的成功是人们查前饭后谈论的热点话题。从MIUI系统到发烧友论坛,再到智能手机,现在超越了手机开始涉及到其他的智能硬件产品。很多公司都在效仿小米的模式,特别是营销。乐蛙是一家做Android系统定制的公司,很多人说乐蛙OS很像MIUI,他们之间有何千丝万缕呢?
盈利模式如何?
乐蛙OS和MIUI的初期都是一样的,为用户打造适合他们手机的ROM。但他们用户群定位不一样,小米更偏向中高端用户(2000元左右甚至更高),乐蛙更偏向中低端用户(1000元左右甚至更低)。从这两个用户群定位上就决定了这将是两条不同的盈利之路。
不管小米还是乐蛙,在发展用户数的时候,肯定会遇到瓶颈,同时也要考虑到盈利的问题。
小米:
那大家也看到了,当MIUI成熟了之后,小米自己做了硬件,搭载自己的MIUI。不管适配还是体验,都理所当然的应该是很好的。而且也能很方便的控制周边产品:比如小米盒子(含有互联网内容)、蓝牙音响(硬件)、米聊(互联网应用)、小米市场(互联网应用下载入口)等。
乐蛙:
乐蛙对外发布ROM也差不多一年左右,系统上也刚刚开始更稳定,内功也更扎实了。尤其是个人信息系统,个人感觉还是优于小米的。但是其他一些细节方面,还是需要努力的。用户数也随着千元智能机的市场在增长。通过有那么多海量用户,盈利模式有两种。
一种就是应用方面的,比如应用市场里推荐应用等。另一种则是和小米不同的路子,乐蛙自己不做硬件,却和做硬件的厂商合作。毕竟千元智能机市场的用户需求还是很大的,这样能辐射更多用户。况且千元智能机的性能也在不断提高。比如基于MTK、展讯、高通、英伟达平台推出的几款智能机已经靠近500元的趋势,非常适合学生族、打工族。配置稍微好一点的,也就1000多元。更有质感的不超过2000元。
做手机不是难事,但对于本土化已经OS上面的优化需要时间积累,乐蛙就抓住了这一点,展开了和手机生产企业的合作。近的一个案例就是和大可乐手机合作,详细未来会有更多厂商与其合作。
其他OS:
可以说倒下了很多,也有很多在坚持。乐众、魔趣倒下了,Tita、百度云还在坚持。相对于腾讯Tita与百度云他们的优势在于有很多互联网服务在内,盈利的话大家也可以自己琢磨琢磨。
系统为何看起来很像?
小米和乐蛙都非常注重与用户、粉丝的喜好、建议,产品都是与用户、粉丝们不断互动、交流,甚至由用户参与其中,通过超过100余次的优化、升级,逐渐形成了产品基本形态,用户对于用户体验的很多基本面和需求具有共通性,特别是主流的年轻用户在视觉上的偏好也是一致的,这就是之所以两者有很多相似之处的原委。
但是,细究其里,乐蛙和小米还是有很大的差异,这是由于两者针对的用户群体、商业模式、甚至硬件平台等的不同,在产品层面也形成了很大的差异。
小米的核心用户群体是“发烧友”,乐蛙的核心用户群体是普通用户群体,且大多数是18~25岁的学生群体。
小米的商业模式,是硬件 + 软件 + 服务一体的相对封闭的模式,建立一个以MIUI为核心的生态体系,形成多个盈利管道;乐蛙的商业模式同样是硬件 + 软件 + 服务,不同之处在于乐蛙将硬件与整个产业链的专业手机制造厂商合作,形成一个共赢的生态价值链。
小米MIUI开发所针对硬件,是具体的每一个具体型号的手机,把这个手机的某些功能做到极致。而乐蛙是针对更低层的芯片平台开发,更加注重各平台之间的通用性、系统的稳定和流畅。
还是回到开放与封闭的话题
从小米和乐蛙走的路线来看,更像是Android与iOS的关系。小米虽然在社区,虽然会帮助一些品牌手机开发ROM,但这种开发只是单边的,MUI系统小米自己开发,并且定制了自己的硬件,发布自己的手机,和其他厂商是没有合作开发MIUI的。乐蛙为很多中华酷联品牌的廉价智能机开发过第三方ROM。在商业上乐蛙选择与一些硬件制造能力较强的国内产商合作,把自己的软件优势与之相结合,提高整体竞争力,形成共赢。因此,小米的MIUI更像iOS,未来乐蛙希望走类似Android的发展策略(乐蛙本身是基于Android的OS),成为一家系统提供商,走开放式的道路,创造一个良好的生态系统。小米如苹果,但Android占有全球智能手机市场份额的80%以上,乐蛙的潜力可想而知。
荣耀刷乐蛙系统能打败小米吗?
小米的电商营销模式十分成功,吸引很多传统手机产商也来跟风,荣耀就是华为针对小米推出的杰作。在消费者眼中,华为是手机制造方面经验丰富的国内名牌,产品质量得到很多人的认可,小米则没有这样的基础。然而红米的受欢迎程度仍然超过荣耀,这是因为在智能手机时代,除了硬件外,用户还会考虑软件和服务,甚至有时候后者的重要程度会超过前者。光看硬件的话性价比超过小米的手机很多,但算上软件和服务的话,其它手机就望尘莫及了。
在这场竞争中,第三方OS可能会成为改变游戏的重要力量。如果荣耀使用的是乐蛙OS,那么它在软件上与小米的差距就大为缩小,加上华为的硬件,竞争的天平很可能会向华为这边倾斜。
ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在
IC采购
, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。