来源:我爱方案网
时间:2014-01-16
据外媒Gizmag报道,瑞士科学家日前研制出了一种新型电路,可以应用于人体组织以及隐形眼镜,具有微小、柔性、透明等特点。这种电路极具弹性,随意弯曲、褶皱、卷曲,其功能都会受影响,而且也非常的轻薄。因此,适用于医疗领域,监视跟踪患者的身体状况。
据了解,这种电路被印在厚度仅为1mm的聚对二甲苯(parylene)上,采用电子束蒸发、原子层沉积,旋涂和射频溅射法沉积等技术制造,之后经过紫外线光刻和蚀刻来创建结构。研究人员称,“之所以选用parylene作为承载材料,是因为其能够适应150摄氏度的高温,并且不会被大部分溶剂腐蚀。此外,这种物质还是透明的,具有非常广泛的应用前景。”
据悉,这种电路可以应用于各类生物医疗领域,包括放置在隐形眼镜上记录眼压数据以及植入患者的主动脉监测血压。此外,这种微型传感器还能够对土壤成分和污染物进行监控,并将数据无线传输给科研人员。
瑞士联邦理工学院的科学家Giovanni Salvatore表示,“这种新型电路不仅能在医疗健康领域发挥巨大的作用,还可以应用于各类可穿戴和微型设备。电路内置超轻型太阳能电池,通过将其植入特定设备,将能实现对人体各项生理参数的监控。”
ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、 Wpi (大联大)、 Future (富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、 Onlinecomponents 、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。