• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

电动跟混合动力车助推车载显示器出货增

来源:eefocus
时间:2014-01-16

分享至:

上海办公室 : 随着车辆内装中央控制显示器和多功能显示器需求的环保型车辆的增加,与去年同期相比,今年车用TFT LCD出货量预计将成长16%。根据NPD DisplaySearch Automotive Displays Report(2013年车用显示器报告) 显示,车用TFT LCD面板出货量超过65百万片,在2017年将超过90百万台。

NPD DisplaySearch中小显示研究副总经理Hiroshi Hayase表示: “ 全球对于电动车和混合动力汽车及电子控制系统的需求正在成长。导航系统变成标准配备,由此多功能车用TFT LCD显示器需求将会持续增加。

Table 1: 车载用 TFT LCD 显示面板需求预测

原本日本为车载TFT LCD面板的生产国,然而随着全球需求的增加,台湾、韩国及大陆的制造商也陆续增加产能以及在车载显示器上的开发噢出货。Innolux预期成为车载TFT LCD面板生产的领头羊,其市占率将达22%,紧接在后的是Japan Display市占率为21%,第三为市占率为20%的Sharp。另一方面,车载TFT LCD面板采购需求由Continental (位于Germany的汽车系统整合大厂)所主导,其采购量为13%,接续的为Panasonic (Japan)的11%及Ford (US)的9%。

NPD DisplaySearch车载显示报告Automotive Display Report分析了所有TFT LCD, PM LCD和OLED等车载显示面板的出货量,预测截至到2017年FPD技术、出货、营收、市占比、尺寸、分辨率、需求、汽车产品、平均价格等信息。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、 Wpi (大联大)、 Future (富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、 Onlinecomponents 、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻