• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

暴力拆解飞利浦8瓦LED球泡灯 宽压恒流电源靠谱

来源:我爱方案网
时间:2014-01-15

分享至:

【导读】飞利浦LED球泡灯是飞利浦为为家居照明设计的节能照明产品。今天拆的这款球泡灯是飞利浦LED球泡灯8W暖白色,采用了飞利浦的经典外观造型,有很好的通用性,飞利浦LED芯片的采用和铝质散热器的搭配可以营造很好的节能和照明效果。


PHILIPS 8W 3000K 600lm 44mA 220-240Vac 50-60Hz

去除球面灯罩,可以看到LED  26个位置,有15颗暖白色LED
飞利浦的几个不同功率led应该使用同1模块
26颗=13W(每颗0.5W)   15颗应有7.5W

拧掉固定LED的两颗小螺丝

PCB背面,pcb形状一端逐渐缩小,两根线焊在灯头,内部空间太小只好用力扯出

全部取出,来看看结构组成:整个灯体用纯铝密封,PCB下部注入密封橡胶,冷却后有固定和密封作用。

PCB背面在密封橡胶里留下清晰印迹

灯头部位设计了pcb卡槽,用来 固定pcb上部

led后面是全密封的一体化铝质灯体

LED背面用一层导热粘胶

去除外壳一角,露出内部是铝质灯体

找到一个缝隙,用一字螺丝刀好容易撬开,看到还有厚厚一层密封橡胶,继续拆,露出了宽压恒流驱动电源

铝质灯体一体化散热,散热效果良好

去除铝板上密封橡胶,显出电路板全貌,首先交流接入黑色热缩管包裹的电阻,后面方形ee13变压器

蓝色 压敏电阻 07 k300(交流电压300V)
后面2颗红色CL21X薄膜电容和电感
可以看到上面日期20121017
SAMXON万裕电解电容(OEM大厂)
电源专用3020 三极管

背面贴片,左边4个整流 二极管 组成整流桥

明显的 海湾电子的GU1M稳压二极管

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在 IC采购 , 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签 二极管 压敏电阻 IC采购 芯片采购网 ICKey

更多新闻