来源:ofweek
时间:2014-01-14
平价智能手机战火升温。继苹果(Apple)之后,高通(Qualcomm)亦于近期发布首款64位元应用处理器(AP)--骁龙(Snapdragon)系列一代产品410芯片组,然不同于苹果的产品策略,该款采用高阶处理器架构所开发的产品线并非瞄准中高阶智能手机,而是锁定平价智能手机市场,因而引发业界关注,并针对高通64位元处理器“牛刀杀鸡”的策略,以及骁龙410芯片组是否将破坏64位元处理器市场价格等问题,议论纷纷。
直攻中低价手机 高通64位元AP登场
瞄准中国大陆人民币1,000元以下中低价手机市场,高通于2013年12月中旬发布骁龙系列一代产品--410芯片组,欲以64位元的高规格处理器协助中国大陆原始设备制造商(OEM)抢先卡位快速起飞的LTE市场。
高通技术资深副总裁暨中国区营运长Jeff Lorbeck表示,Snapdragon 410芯片组是该公司首款64位元的LTE方案,将可协助客户开发150美元(约人民币1,000元)以下的中低价LTE智能手机。未来,高通将藉由一系列产品持续推动行动通讯产业转移至64位元处理器时代。 不仅如此,高通也将推出搭载Snapdragon 410芯片组的高通参考设计(Qualcomm Reference Design, QRD),提供一个全方位行动装置平台,进而缩短OEM的研发时间并降低研发成本。
据悉,QRD方案内含区域性软体套件的QRD全球支援解决方案(Global Enablement Solution)、数据机组态,并已根据区域性电信服务商的需求完成测试与验收,更有硬体零件厂商与软体应用程式开发商所组成的广大生态系统做为后援,因此,客户可利用QRD方案针对预算有限的消费者,快速打造出具有产品区隔特色的智能手机。
高通指出,Snapdragon 410芯片组可将LTE功能整合至入门款智能手机产品线,确保新兴市场的消费者在取得各类主流2G与3G技术支援的同时,开始向LTE时代前进;并协助OEM与电信商创造产品差异化优势,针对预算敏感型消费者打造出专属于大众市场的智能手机。
据了解,Snapdragon 410芯片组采用28奈米(nm)制程生产,内建Adreno 306图形处理器(GPU)、高通的无线区域网路(Wi-Fi)、蓝牙(Bluetooth)、调频(FM)和近距离无线通讯(NFC)等功能,可支援全高画质(FHD)1,080p影音播放和1,300万画素相机,以及全球定位系统(GPS)、GLONASS和中国大陆北斗等主要卫星导航系统。
此外,Snapdragon 410芯片组支援主流作业系统,包括Android、Windows Phone与Firefox作业系统,预计于2014年上半开始送样,而终端产品则可望于2014年下半年问世。高通发布骁龙410系列,可望加速64位元长程演进计划(LTE)处理器大举渗透中低价手机;同时也再度点燃与联发科在平价智能手机市场的战火。