• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

诺基亚Android手机曝光,埃洛普其实不是“间谍”CEO

来源:我爱方案网
时间:2014-01-14

分享至:

【导读】史蒂芬·埃洛普做主,把诺基亚和微软强扭到一起。这段“豪门婚姻”意味着从合作协议签订那天开始,微软windows mobile将逐步取代诺基亚塞班系统。然而Windows Phone系统却未能如愿地占据半壁江山,此次诺基亚居然出了Android手机,真是令人意外。

手机市场可谓是千变万化,2014年刚开始华为、小米和小辣椒就狠狠地开了一场价格仗。这不,更令人难以置信的是近日网上曝出诺基亚的首款Android手机,一时间代号为“Normandy(诺曼底)”的诺基亚安卓机被炒得很火,不少证据都在显示这款手机仍在研发测试之中。日前,便有网友在微博上曝光了一张疑似诺基亚Normandy工程测试样机的照片,结合该机不久前在印度的第二轮测试,报道称,诺基亚内部已经获得发布安卓手机的批准,上市时间会在今年3月份,其定位和售价与现在Asha系列相当。之前BGR也曾给出过相同的消息,即诺基亚安卓手机会在MWC 2014上亮相,其售价很亲民。

媒体询问诺基亚是否正在开发 Android 手机,但该公司表示,不会对传言或猜测发表评论。

Update :evleaks 在 Twitter 上又爆出了系统信息和安兔兔跑分:


从目前曝光的情况来看,诺基亚首款安卓手机搭载了高通处理器,运行Android 4.4.1系统,提供一颗500万像素后置摄像头,屏幕分辨率是854×480像素,支持双卡双待功能,重要的是运行的安卓系统已经被深度定制过了。

诺基亚出了安卓手机看来是打了自己一巴掌,诺基亚在安卓刚出来的时候很不看好安卓,即使后来安卓占据了半壁江山之后,小诺还是关着门自己搞。之后和微软合作但wp貌似也不给力,究竟诺基亚和安卓的“地下恋情”何时开始的呢?我们来理一理诺基亚、微软和安卓千丝万缕。

2009年转折点:诺基亚放弃Android投入微软怀抱

诺基亚的诺曼底计划是什么?是它的Android智能手机吗?也许是。在1944年6月6日,美军成功登陆诺曼底让旷日持久的战争僵局出现了巨大的转机。现在,诺基亚的诺曼底计划是否也能帮助它找到一条出路呢?

诺基亚本可以在2011年实现诺曼底登陆——推出它的Android智能手机,因为它早在2008年就已确定了这个发展方向。但是,在2009年,某个重要事件的发生推迟了这种可能性,也许是无限期的推迟。那一年,微软高管史蒂芬-埃洛普向诺基亚伸出了橄榄枝,此举终在两年后将这家芬兰手机制造商从微软的竞争对手变成了合作伙伴。

在2007年,windows moble系统发展达到巅峰,在美国占有40%的市场,而埃洛普当时只是微软的软件部主管,他并不怎么喜欢Windows Mobile,于是他极力劝说微软领导层对它进行大胆的改造。在2008年和2009年期间,微软才开始重视这个问题,并推出了新的操作系统Windows Phone。但是,在2009年,智能手机已出现了爆炸式的增长,但唯独没有Windows Phone智能手机的影子。

因此,埃洛普决定,微软的移动版Office办公软件需要撤离“着火的平台” Windows Mobile,搬迁到新的家园。据悉,他的团队初考虑过苹果。当时,微软与苹果关系一直处于时冷时热的状态。但是,苹果CEO乔布斯对微软的想法表现得不冷不热,而且准备推出自己的移动办公软件iWork。微软担心,在iPhone上推广Office可能会将这个办公软件市场拱手让给苹果,从而抹杀Windows Phone的发展机会。于是,埃洛普开始另觅他枝,终选择了诺基亚。


塞班:诺基亚的“着火的平台”

在2009年,诺基亚的发展速度开始放缓。自从1996年以来,诺基亚一直是智能手机市场上的。但是,自从2007年苹果推出iPhone以来,诺基亚的智能手机操作系统塞班就开始走下坡路了。

在2007年,塞班约占有65%的市场份额;在2008年,它的市场份额下滑到了45%以下。与Windows Mobile类似,塞班的销量开始受到了苹果黑莓的冲击,继而又受到了2010年异军突起的Android的洗礼。

塞班为何会跌下马来呢?它其实并不像Windows Mobile那般丑陋不堪。但是,在2007年和2008年,塞班手机开始受到一些差评。与此同时,这个平台也隐藏着很大的问题:移动开发者发现,塞班基于C++语言的SDK(软件开发工具包)要比谷歌基于Java语言的SDK和苹果基于Objective-C语言的SDK更难学,更难编程。

转向Windows Phone

在2010年第四季度,Android首次超过塞班,成为全球的智能手机操作系统。在2011年2月,埃洛普发表了著名的“着火的平台”演讲,猛烈批评了塞班的诸多不足。两天后,在董事会的支持下,他宣布诺基亚将会采用微软的Windows Phone(而不是Meego或Android),而且准备让塞班完全退出历史舞台。(在2010年11月,Windows Phone 7已悄然出世。)

诺基亚谋划秘密设备“诺曼底”

这款神秘的Android手机有一个别称叫做“诺曼底”,就在诺基亚设备部门被微软斥资72亿美元收购前夕,Twitter上曾一度流出了这款神秘手机的照片。诺基亚近承认,对于这款神秘的手机,它一直瞒着微软。

现在的问题是,微软是否会放弃这款手机——以及其他潜在的低端诺基亚Android手机。一方面,微软在低端市场似乎没有还没有可替代的产品,它的Windows Phone手机尚未覆盖到低端市场;但在另一方面,在收购完成后,诺基亚设备将会被贴上“微软”的牌子,这样一来,当我们看到微软品牌的Android时就会感觉十分别扭。

因此,诺基亚与Android的“地下情”要么可能会见光死,要么可能会掀开新的篇章。不管怎样,这个动人的故事表明,埃洛普可能不像外界描述的那样是一个“木马”般的CEO。诚然,在将诺基亚拱手交给他的前东家和新东家微软后,他得到了微软丰厚的回报;但是,他似乎也很乐于接受使用Android操作系统的观点,尽管这样的产品尚未上市。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、 Wpi (大联大)、 Future (富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、 Onlinecomponents 、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻