来源:人民邮电报
时间:2014-01-14
每年,美国拉斯维加斯的CES国际消费电子展总是伴随着新年的到来而到来。2014年CES热闹非凡,联网汽车、智能手机、平板电脑、智能家居和可穿戴设备等“坐在一起”,而且这种趋势必将延续多年;且数年后,移动大家庭还将发展壮大。
围绕这些移动终端,4G LTE和“一切无线智能”成为本届CES的关键词。
中国企业瞄准全球市场
本届CES期间,尽管三星、索尼等国际厂商依旧备受瞩目,让我们感到振奋的是,联想、中兴通讯及华为等内地企业凭借在LTE终端的激进姿态,获得了业界极大关注。以联想为例,联想发布了的旗舰手机Vibe Z,国际版支持150Mbps/50Mbps峰值速率,采用骁龙800处理器,支持LTE/3G/2G多模网络,这也是联想全球发布的首款LTE手机。
而引人注目的中兴Grand S II也首次通过展台亮相。这部手机拥有语音解锁、声控拍照、定向录音、语音操控导航等功能,还加载了杜比音效、专业BOX音腔设计,采用骁龙800处理器。事实上,2013年,中兴Grand S和努比亚Z5已经来到美国市场;华为Ascend Mate 2也闪亮登场,这部手机拥有6.1英寸显示屏,其国际版本采用骁龙400处理器,在全球范围内拥有LTE TDD/LTE FDD/WCDMA/TD-SCDMA/CDMA2000/GSM“全球签证”。而稍早前,采用骁龙800处理器,金立在国内发布了ELIFE E7,其LTE版本面向全球;而vivo Xplay3S支持LTE TDD/LTE FDD/TD-SCDMA/WCDMA/GSM,同样在全球范围内发售,本届CES期间,vivo Xplay3S亮相Qualcomm及DTS展台,引发参观者极大的兴趣。
在4G LTE时代, 国内手机企业更多把目标指向高端和国际市场,采用明星的、高端硬件配置是一个重要原因。此外国内企业也愈加重视设计及功能开发,其产品逐渐得到更多用户好评和认可。而更深层面,相较以往,4G LTE具有更加统一共通的全球产业链,也使中国企业可以站在同一起跑线上,获得更佳的发展机遇。正如美国高通公司候任首席执行官兼总裁史蒂夫·莫伦科夫所说:“LTE技术不仅在中国部署,在全球也被广泛采用。对于我们而言,这是一个很好的发展机会,促进我们业务的增长,同时它也让中国OEM企业有更多机会立足中国,向全球提供非常好的服务。”
尽管LTE 存在TDD和FDD两种模式以适用不同频谱类型,但两个模式都从属于3GPP的全球通用标准LTE,具有极大的相似度。为了避免市场碎片化,全球运营商从开始就推动LTE作为一个通用标准支持FDD和TDD模式,两个模式间只有非常小的必要差异。因此,中国企业在国内市场推出的多模LTE产品可以快速迁移到海外市场,而他们在海外市场所积累的经验,将会更加无缝地移植到中国市场,从而实现更好的规模优势。
让一切无线智能起来
CES期间,搭载LTE通信模块的汽车、电视、安防系统、手表及其他可穿戴设备等得以集中展示。Qualcomm发布了骁龙602A应用处理器,也就是说,公路上出现“骁龙汽车”指日可待。这款应用处理器搭载四核Krait CPU、Adreno 320 GPU、Hexagon DSP、集成的GNSS基带处理以及附加的高性能音频、视频和通信核心模块。骁龙602A处理器专门针对汽车行业对温度、质量、使用寿命和可靠性的高要求而设计,符合AEC-Q100标准。
业界普遍认为,本届CES意味着汽车互联网化的大幕已经拉开,其催化力量之一正是4G LTE的快速部署。在CES开展前一天,通用雪佛兰宣布将在OnStar智能车载系统中植入由合作伙伴AT&T公司提供的 4G LTE数据连接;在Qualcomm展位上更展示了内置Qualcomm调制解调器的全球首款4G LTE联网汽车——奥迪A3。全球前10大汽车厂商中有9家都参与了今年的CES,奥迪、宝马、福特等主流汽车厂商更是将高调发布新品。此次展会,Qualcomm还将Formula E(电动方程式锦标赛)赛车开到展台并进行首次公开试驾展示。
智能家居方面,本届CES展会上4K和弧面已经成为各家主流电视厂商的标配,几乎所有的电视厂商都把4K当作未来电视的标配。三星展示的UHD TV曲面电视产品非常抢眼,尺寸高达105英寸,是本届展会上亮相的曲面电视。此外,LG正式发布了基于webOS的智能电视,成为整个电视展区热门的演示项目。Qualcomm在现场设置了丰富的“连接家庭”展示,同时宣布推出面向这一领域的多项产品和服务,包括面向下一代超高清(Ultra HD)智能电视和机顶盒的骁龙802处理器;全新的互联网处理器(IPQ),支持联网设备、系统和应用,在家中提供更丰富的消费者体验;以及AllPlay智能媒体平台,能够实现跨品牌和平台的全家庭音频无线解决方案。
ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet( 安富利 )、Arrow(艾睿)、Chip1stop、 Onlinecomponents 、 Master 等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。