• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

评论:CES展上的智能手表并不是真正智能

来源:赛迪网
时间:2014-01-14

分享至:
1月12日消息,据国外媒体报道,CES 2014让很多人看到了所谓的“智能手表”,智能手表在CES舞台上掀起了一阵浪潮,但分析师称CES2014上登场的智能手表并不是真正的智能的东西,而且没有人能定义这个类别的东西。  想想看:一款手表基本上只是你口袋里已有的手机的“衍生物”,谁还想要这样一款设备呢?如果你已经拥有一款手机,那么在你“手腕”上的媒体播放功能、来电号码识别、短信和天气预报等功能还会显得必不可少吗?你真得想眯着眼睛盯着小屏幕吗?  谁真正需要智能手表呢?分析师称多数消费者对这样的设备不感兴趣,因为这些设备的“智能”只是营销时的一个噱头。  所谓的智能手表,实际上是很愚蠢的东西,因为这些智能手表产品往往都是搭配用户的手机使用,而又不可取代手机,所以说智能手表不配“智能”二字。  之前也存在先例,拿三星为例,该公司曾拙劣地尝试推出一款名为“Gear”的智能手表,实际上三星是在闹笑话,该设备价格昂贵、设计不当、功能有限。与其来尝试以前从未做过的事,倒不如花资金用于IP授权上。苹果(532.94, -3.58, -0.67%)公司之前声称正在开发自己的智能手表,三星此举显然完全是受到苹果的推动。  无独有偶,索尼(17.8, -0.28, -1.55%)、Pebble、高通(73.87, -0.04, -0.05%),ConnectedDevice等公司也蜂拥而至,大量出货这些拙劣的设备,而却炒作称这些设备是“智能”产品,爱可视(Archos)拟在今年夏天上市价格仅为50美元的“智能手表”。  使用性和多功能性也是一个问题,这些设备似乎无功能性可言,除非它们与手机搭配使用,智能手机确实是名副其实的智能手机,而智能手表实在是很愚蠢的东西。  智能手表要搭配智能手机使用意味着这些设备的市场于那些已拥有智能手机的群体。可以说,拥有智能手表只是一种炫耀性消费。  智能手表需要吸引更广泛的市场,需要提供任何移动设备所能提供的一切服务,需要提供许多功能。也许智能手表有一天甚至会主宰微型投影机,不过这是需要时间的。  重要的是,智能手表需要在无须手机的情况下提供所有功能,如果能做到这一点,那就是真正的智能手表了。  苹果近些年来一直被电池寿命问题困扰,传言称该公司一直致力于iWatch。或许该公司将很快推出一款真正的智能手表,让我们拭目以待吧。  本文作者是科技杂志《computerworld》专栏作家乔纳森-埃文斯(Jonny Evans)。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet( 安富利 )、Arrow( 艾睿 )、Chip1stop、Onlinecomponents、 Master 等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻