来源:EEWORLD
时间:2014-01-14
ViXS XCode®媒体处理器为视频处理和无线传输设立新的世界标准
拉斯维加斯——2014年1月6日——宽腾达通讯有限公司(家庭娱乐超稳定Wi-Fi网络领域的公司)今天在消费者电子展(CES)上宣布ViXS已经将宽腾达802.11ac无线网络技术添加至他们的XCode 6400参考设计平台中,该平台是世界上个可以对超高清4K p60 HEV以10位为单位进行解码和显示的系统芯片(SoC)。XCode 6400非常适合无线机顶盒,现配备有宽腾达斩获奖项的QSR 4x4 802.11ac多用户多输入多输出(MU-MIMO)芯片组,使其具备4K电视所需的无线速度、稳定性和保真度。
与启用宽腾达的网关搭配使用,宽腾达的QSR1000能够提供无法超越的高达1.7Gbs的数据吞吐量,加上能够智能加强连通性、提高效率和扩大无线覆盖范围的动态数字波束成型,该无线覆盖范围要比任何其他解决方案的范围都要广。ViXS突破性的视频技术能够实现每秒(fps)解码60帧以上并在主要档次和主要10(M10P)档次以3840x2160的全分辨率和60fps的速度显示HEVC超高清电视4K播放的内容。此外,在以高达1920x1080的高清分辨率解码HEVC时,XCode 6400所需带宽仅为今天AVC(H.264)视频流带宽的一半,MPEG-2带宽的四分之一。
ViXS Systems公司的总裁和首席执行官Sally Daub说道:“4K代表了质的图像质量,这也是XCode 6400所能提供的。XCode 6400已经为逼真图像、超低功率运行树立了新的具有效益成本的基准。如今依托宽腾达在业界的QSR1000芯片组,我们得以通过无线连接提供相同的美妙体验。”
宽腾达首席执行官Sam Heidari博士说道:“对于服务供应商和机顶盒制造商而言,线性Wi-Fi已经不是一个选择。而是一种必要。我们独特的802.1ac 4x4 MIMO架构是4K视频的自然匹配架构,与其他架构相比,它能延伸更长距离、运行更快、更加可靠。QSR1000为ViXS XCode 6400的性能开创了一个全新的局面,是同级别4K超高清电视系统芯片中的选择。”
增强版的XCode 6400参考设计将于2014年季度推向市场。