来源:EEWORLD
时间:2014-01-13
凭借便于安装的Wi-Fi技术,TI的SimpleLink Wi-Fi CC3000处理器帮助扩展物联网
2013年XX月英国牛津报道 - 的电子与维修产品高端服务分销商Electrocomponents plc集团公司(伦敦证交所:ECM)旗下的贸易品牌RS Components (RS)将继续拓展其半导体产品供应范围,现已开始供应德州仪器(TI)的SimpleLink WIFi CC3000产品系列。
TI CC3000模块是一款独立的802.11无线网络处理器,可简化并加速实现互联网连接。TI的SimpleLink Wi-Fi解决方案可限度降低主机微处理器 (MCU)的软件要求,非常适用于带紧凑型内存的任何低成本、低功率MCU的嵌入式应用。
独立的TI CC3000模块可减少开发时间和制造成本,只需极少的RF专业技能就能轻松添加到PCB板,并符合美国、加拿大及欧洲的射频合规性要求(FCC、IC及ETSI)。该模块16.3mm x 13.5mm x 2mm的紧凑外形节省板空间,是家庭自动化、家居安防、互连电器、智能电网和M2M通信等应用的理想选择,一流的射频性能确保其能够可靠地覆盖整个应用区域。
RS另售的CC3000评估模块(EM)板可辅助进行评估和开发。此EM板包含CC3000模块、标准RF1和RF2头,可连接MSP430、Stellaris和C5000等诸多TI平台。
此外,这一完整的平台解决方案还包含软件驱动程序、采样应用程序、API指南、用户文档以及全球范围的支持互动社区。
这两种产品均可从RS直接订购,并支持当日发货。
ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在 IC采购 , 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。