来源:我爱方案网
时间:2014-01-13
北京时间,2014年1月10日-全球有线和无线通信半导体创新解决方案的博通(Broadcom)公司 今日宣布推出两款新型卫星电视机顶盒(STB)入门级单芯片解决方案。BCM7364 和BCM7399 卫星直播芯片采用了先进的高效视频编解码器(HEVC)标准,以便协助卫星运营商利用现有网络基础设施为更多用户提供更多的高清频道。
“博通今天推出的入门级卫星芯片组将使HEVC在机顶盒上得到普及,”博通宽带通信集团营销高级副总裁Rich Nelson说。“通过提供多种部署选项,博通得以满足客户将视频压缩技术快速推向市场、以实现从入门级客户端设备到高端STB网关皆能为消费者提供高效、高品质用户体验的需求。”
随着世界各地的家庭用户消费越来越多的高清视频,运营商必须在机顶盒上提供足够的带宽以满足这一日益增长的需求。新款单芯片解决方案SoC集成了HEVC压缩技术,可以提供高质量的1080p60 高清视频,而所需带宽只有目前标准的一半。
主要特点和优势:
•集成了28纳米制程的第二代数字视频广播(DVB-S2)技术
•集成了全频段捕捉(FBC)前端接收器
•单个FBC调谐器以及一至两个DVB-S2解调器
•集成了MoCA 2.0功能
•集成了HDMI 2.0以及分量输出
•采用单核B15 ARMv7 CPU,运算能力为5K DMIPS(BCM7364)以及2K DMIPS(BCM7399)
•具备高级4K-x-2Kp60的HEVC解码器,可提供1080p60(10位)高清视频
•内置OpenGL ES 2.0 图形引擎
产品推出时间:
博通的HEVC入门级卫星电视芯片组已开始提供样片。
关于博通公司:
博通(Broadcom)公司,财富500强,是全球有线及无线通讯半导体业的杰出技术创新者及。其产品协助语音、视频、数据和多媒体的传送遍及家庭、企业及移动环境。针对信息及网络设备、数字娱乐及宽带接入产品和移动设备的制造业者,博通公司提供业界完整的先进系统单芯片和嵌入式软件解决方案。