• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

华为带来 Tron,又一款基于 Android 的游戏主机

来源:engadget
时间:2014-01-13

分享至:
华为在这次 CES 上带来了旗下首款游戏主机,如果它能够在今年年中大陆上市的话,将成为大陆游戏主机解禁之后上市的首批机型。它采用了 Android 4.2.3 的系统内核,华为基于此进行了界面定制。界面设计使用简约 Metro 风格,背景设计使用深灰黑色、主体设计使用严格的栅格化布局,当然你也可以说它像 Xbox。Tron 的外观设计有点像 OUYA,但显得更像圆柱形(和自家的 Memo 路由器也有点像),采用了 Nvidia 平台的 Tegra 4 处理器,拥有 2GB RAM,可以实现游戏以及视频播放等功能,华为自称是全球首款支持 PC 端和 TV 端游戏对战模式的游戏终端,并支持 4K 影片播放。在机身背后,有一个 USB 3.0,一个 HDMI,一个标准的 3.5mm 音频输出口以及一个网线端口,支持 Wi-Fi a/b/g/n/ac 。Tron 的顶部拥有环状灯光,给人以一种科技感,出货的时候会有黑色和白色供选择。它拥有 16GB / 32GB ROM 供选择,用户可以通过 microSD 扩展到 64GB。Tron 配备了一个游戏手柄,这个手柄的造型也有点像 OUYA 的风格,不过它有一个圆形的触控板,上面的按键布局则和 Xbox 类似,除了 X、Y、 A、 B 动作按键,还提供了主页键、静音、浏览和菜单按键。同时,游戏手柄带有耳机插孔、语音切换按键、陀螺仪,支持双向语音通讯,还附带震动马达。它的价格没有终公布,不过预计在 US$150 以内(约 900 元人民币),当然是否物超所值,只能看到时候游戏的种类是否足够多了。跳转可以看到一张官方的界面截图。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式 电子元器件采购网 , 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在 IC采购 , 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签 电子元器件采购网 元器件交易网 IC采购

更多新闻