来源:互联网
时间:2014-01-10
注:Microsemi是的高性能模拟和混合信号集成电路与高可靠性半导体和射频子系统制造商,Actel是是低功耗、耐辐射混合信号FPGA的供应商。
Paul Ekas强调,美高森美一直坚守自身的差异性优势:安全性、可靠性和低功耗,在通讯、工业领域中我们以良好的定位来达到显着增长;而在国防和航空领域中我们正努力使基础更为扎实。在需要可靠性、低功耗和安全性的工业、医疗和汽车电子市场中,美高森美的产品具有强大的差异性。
相比其他FPGA厂商,美高森美有哪些差异化优势?
针对更广泛的FPGA市场,美高森美已经扩展了其在低功率、可靠性和安全性方面的差异化能力。与其它“成本优化”的FPGA器件相比,美高森美的SmartFusion2和IGLOO2提供了低的总体拥有成本,同时仍提供基于快闪技术的价值。据Paul Ekas介绍,鉴于美高森美产品宝贵的差异化特性,许多先前没有考虑使用美高森美产品的客户现在都积极地使用SmartFusion2和IGLOO2来替代竞争对手的FPGA器件。
此外,对于军事、航空和工业企业而言,他们需要专门设计具有长生产周期的设备,因此他们所需要的产品必须具备很长的生产周期。毫无疑问,对于美高森美而言,其强大差异化能力还体现在为其产品提供很长的生产周期,其中包括一些大多数公司都认为市场需求相对较低的产品,以确保满足厂商的差异化需求。在军事、航空、太空和国防领域中,对低功率、可靠性和安全性的要求是很高的,这些高要求在2013年继续扩大到更广泛的市场,涵盖工业、通讯和医疗领域。随着更广泛的市场继续响应客户对于安保、安全性和低功耗的要求,以及不断增多的相关法规要求,美高森美预计这种状况将会延续。
作为ARM技术的早期采用者和支持者,美高森美在嵌入式ARM内核领域拥有多年经验,并以ARM技术作为整体解决方案的一部分为客户提供技术支持与服务。与此同时,美高森美期待在安保、功能安全性和低功耗目标市场中继续利用其丰富经验,并扩展ARM技术的使用。
FPGA和SoC产品备受关注,应用剑指何方?
美高森美一直坚守自身的差异性优势:安全性、可靠性和低功耗,同时专注于通过的FPGA和SoC能力以及低的总体运营成本来提供这些价值。在要求更低功耗、更高可靠性和更大安全性的应用中,这种价值组合非常符合总体发展趋势的要求。事实也是如此,美高森美的FPGA器件SmartFusion2和IGLOO2获得了众多企业广泛采用,它们尝试通过低功耗、可靠性和安全性来实现其设备的差异化。广泛采用这些器件的应用范围包括联网和通讯、工业自动化、汽车引擎控制、航空和国防电子设备。
Paul Ekas特别指出,SmartFusion2和IGLOO2具有明确的定位,在这些市场的竞争中,我们的产品远远优胜于缺乏这些关键差异性的Xilinx和Altera产品。特别是在中国市场,我们看到SmartFusion2和IGLOO2产品在整个中国市场获得了快速采用和接受,并受到业界的一致好评。后Paul Ekas强调,未来在通讯、工业领域中美高森美以良好的定位来达到显着增长;而在国防和航空领域中正努力使基础更为扎实;在需要可靠性、低功耗和安全性的工业、医疗和汽车电子市场中,美高森美的产品具有强大的差异性。