来源:我爱方案网
时间:2014-01-10
CES2014手机行业产品总体情况
首先说一下CES2014当中智能手机的状况,想看重磅产品的用户可能要有些失望了。因为不管是传闻中的三星GALAXY S5,索尼Xperia Sirius,还是魅族MX 3S都没有如期而至。不过新品升级机型还是有不少,像是华为在美国时间6号发布会当中推出的Mate 2,以及中兴旗下旗舰级别的换代产品Grand SII等等,相对来说还是让用户得到了一些安慰。
依旧大屏幕的华为Mate 2
全新升级之作中兴Grand SII
另外在国际品牌方面华硕带来了全新的ZenFone系列,低仅有99美元亲民价位的机型让人不禁为之眼前一亮。CES召开之前流言已久的索尼,无意外的推出了Xperia Z1 Compact以及Xperia Z1s两款产品,虽然索尼这两款手机已经不能说算是新品,但处于整个CES2014智能新机匮乏的局面当中,它们还是引起了不少人的关注。
智能穿戴更为普及
自从Google推出智能眼镜之后,其实智能穿戴设备在去年就已经变得流行起来。像是三星GALAXY Gear智能手表,像是TCL idol X+联合百度推出的智能手环等等都是如此。而在本届的CES大展当中,智能穿戴设备呈现出来了百花齐放的普及性效果。这种普及性不仅体现在穿戴式设备的类型上,同时也体现在众多品牌当中。
Intel发布可独立上网智能手表
具体到产品像是雷蛇Razer推出的首款穿戴式设备Razer Nabu,采用了蓝牙4.0低功耗无线传输,可以连接到安卓和苹果设备,并内置了包括加速计、高度计和震动电机在内的传感器,让偏爱雷蛇的用户也拥有如此穿戴式设备可选。还有索尼新推出的Core健康追踪微型芯片,未来也会出现在众多自家的智能产品当中。
索尼SmartBand手环与手机中Lifelog应用进行互联
或许是因为生活压力的变化,这些智能穿戴式设备找到了一个不错的切入点来进入到用户的视线当中,那就是健康管理。不管是酷派的Coolhub还是百度Boom Band腕带等各类产品都是如此,它们统一的目的就是检测反馈用户的身体健康状况。相信每个人都希望自己通过这些酷酷的电子设备来或缺身体信息。毕竟穿戴式设备出了带来实用的一面,更多人还是相中它们那种个性化的操作体验,也许这也是穿戴式能够继续火热的原因吧。
说到底CES是一个全行业全产品线的展会,智能手机只是作为其中的一部分出现。虽然今年大展当中传闻的一些旗舰机型并未出现,但一来我们看到了中兴,华为,华硕,索尼等品牌各自推出的新产品。二来从整个行业以及不同产品线的展示当中,也能够找到一些与手机未来发展相关的东西,比如说汽车智能化还有曲面屏幕流行化等等,而真正手机扎堆齐现的场所会是一个多月后的MWC。
曲面屏幕有望爆发
从CES2014场展前发布会当中,LG就展示出来了曲面屏幕的电视以及G Flex这款曲面屏产品。随后三星,TCL,海信等国内外品牌各自发布旗下的曲面屏电视,尺寸达到了105,而低也是从55英寸起步,由此大家可以看得到曲面屏幕产品在今年CES大展当中更加密集的出现。那么说了一堆曲面屏幕电视,这和智能手机有什么关系呢?
LG推出世界首台105英寸21:9曲面超高清电视
因为很简单,智能手机曲面屏幕的风潮也有望在今年流行。
LG G Flex曲面屏幕手机
很多人都会感到疑惑为什么会这么说,首先在2013年曲面屏幕智能手机只有两款,分别是LG G Flex以及三星GALAXY Round,除此之外再无其他产品。之所以形成这样的匮乏局面,相信除了曲面屏幕需要时间来让用户接受之外,相信也与曲面屏幕材质的制造有关。而今随着CES2014大展当中更多大尺寸大面积的曲面屏幕电视出现,意味着材质以及制作工艺都有着更成熟的一面,所以在今年曲面屏手机的出现自然有着让人期待更多的理由。
汽车与智能机互联
如果从展会开始一直关注CES报道的话,那么肯定会发现今年多了许多汽车与科技之间的融合信息,以至于一时间让有些用户以为这是某个汽车大展。不管是汽车品牌自己推出的APP,还是与高通处理器厂商合作的4G汽车,或者是各种与汽车相关的软件以及硬件技术等等,都可以看到汽车更具智能化的趋势,以及它们与智能手机之间的更紧密结合度。
QNX系统汽车可与Android手机实现互联
那么对于智能手机来说,汽车又如何能够与之交互融合呢?从硬件层面讲,汽车车载多媒体娱乐系统的提供商包括一些芯片品牌,诸如高通,Nvidia等等它们也都是智能手机移动芯片的供应商,所以两者之间肯定存在一定关系。而真正让汽车和智能手机之间有着直接关系的承载地方还是软性,比如说现在越来越多手机当中整合的驾驶模式就是如此,只有在驾车情况下,驾驶模式才能够发挥出来它更实用的本质。
奥迪平板可以遥控车内娱乐系统
另外汽车与智能手机结合的软性层面,还体现在APP,比如说自动泊车系统借助手机当中的APP应用,即可控制查看自动泊车的状态。第三方智能手机通过软件来控制车辆这只是其中形式之一,因为现今已经出现了奥迪自家推出的平板来遥控汽车的实例,不管是硬件还是软件全都自己一个搞定,相信对车主而言更具吸引力。智能手机承载着与汽车之间的交互作用,随着CES2014大展当中这类趋势的爆发呈现,在未来智能终端与移动汽车之间将会实现更好的互联。