• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

IBM研发"人脑芯片" 目标能像人类一样感知思考

来源: 凤凰科技
时间:2014-01-09

分享至:

IBM研发新电脑芯片,性能或可模拟人脑

近日科学家们声称,电脑即将进入一个全新的时代,它们将能够感知、行为甚至独自思考,这主要是依赖一个类似人类大脑的网络实现。谷歌和Facebook的点赞已经利用了神经科学的原理以研发人工大脑,他们希望有朝一日能够解决这些数据问题。现在,位于美国圣地亚哥的高通公司计划发布块灵感来自于人类大脑的商用芯片。

据美国纽约时报称,这块芯片预计于今年晚期发布,它将能够自动操作任务,而现在的芯片一般需要辛苦的编程。至关重要的是,它将能够模仿人类感知、行为和思考的能力。这意味着它能够避免和容忍错误,极大的改善一切,从面部和语音识别到导航和计划安排。从长远来看,这一方法将为以与人类相同、甚至比人类更好的形式执行任务的人工智能系统铺平道路。

目前这一芯片正由IMB和高通公司合作研发,它是受到人类大脑的启发,利用了内部相连、可配置的“神经突触核心”网络。这一芯片内存的功能就相当于大脑里的突触,处理器相当于神经元,像神经纤维一样进行交流。

这些芯片试图复制和改善大脑对生物传感器做出反应的能力,一次性从很多源里分析大量的数据。这项研究属于名为神经性自适应塑料可微缩电子系统(Systems of Neuromorphic Adaptive Plastic Scalable Electronics, 简写为SyNAPSE)的项目的一部分,后者初发布于2009年。

“结构和编程是相互紧密交错的,一个新的体系结构使得一个新的编程范型变为必须,” IBM的首席调查员达门德拉-莫达博士(Dharmendra Modha)这样说道。针对这些芯片IBM宣布了一个新的编程体系结构,使得研发者能够在今年晚期芯片发布后为之设计应用程序。

“除了补充现代计算机的不足,从编程和新出现的学习系统角度看,它还将会产生一个全新的技术。” 莫达博士说道。现在使用的电脑是几十年前设计的,主要是基于对预定义项目的处理。尽管它们是快速精确的“ (能进行大量、复杂、快速运算的)计算机程序”,它们在面对“周围世界产生的嘈杂、大量的庞大数据”时进行实时处理的能力则不是那么显著。

相比之下,我们的大脑——运行的相对缓慢且精度较低——在处理类似识别、解译以及遵照模式的任务方面则非常擅长。整体来说,大脑会消耗相当于20瓦电灯泡的能量,占据相当于2升瓶子的容量。同时,一台电脑会使用99%的容量进行冷却和提供能量,只有1%用于处理信息。

这一项目同属于IBM2009年宣布的另一项研究的一部分,后者利用了巨大的超级电脑模拟了猫的大脑皮层——大脑进行思考的部分。利用日渐强大的超级电脑,IBM于2006年模拟了老鼠大脑的40%,2007年模拟了老鼠的整个大脑,2009年模拟了人类大脑皮层的1%。终,电脑科学家希望利用芯片建造一个系统模拟整个大脑——主要是利用上百亿个神经元和百万亿个突触。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、 Wpi (大联大)、 Future (富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、 Onlinecomponents 、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签 Future Wpi Onlinecomponents

更多新闻