来源:互联网
时间:2014-01-08
日前,中国生产商海尔也提前宣布了其今年将要推出的新款电视来为CES 2014提前预热,其中包括多款曲面OLED电视以及几款4K超高清(UHD)屏幕电视。而在将要推出的4K超高清电视中还将有一款支持裸眼3D的技术。
据报道,海尔曾在2013年的德国柏林消费电子展(IFA)上就展出过一款55英寸的平板OLED电视。而海尔此次推出的OLED电视则为曲屏且采用超薄设计,其分为55英寸和65英寸两款。不过,这两款OLED电视都不是4K超高清电视,其屏幕分辨率只有1080p 。
此外,海尔还将在此次的CES 2014上展示以H900系列为首的一批4K超高清电视。海尔H900系列电视拥有3840×2160的分辨率,支持边缘式LED背光技术、主动3D显示技术,以及HDMI 2.0接口,内置 HEVC/ H.265 解码器。此系列电视提供三个尺寸版本,分别为50英寸的LD50H9000、58英寸的LD58H9000和65英寸的 LD65H9000。
除上述几款电视外,海尔还将展出一款可提供裸眼3D视觉效果的4K UHD电视。这款裸眼3D电视的可视角可达到140°,且采用Stream TV Networks公司研发的Ultra-D立体视觉技术。