• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

后智能机时代主角是汽车还是可穿戴设备?

来源:日经电子
时间:2014-01-08

分享至:

美国的消费类电子产品展“2014 International CES”将于当地时间2014年1月7日至10日在美国拉斯维加斯举办。在展会开幕之前的5日及6日,松下、夏普、索尼、LG电子及三星电子等大型家电企业纷纷举行了发布会和媒体见面会。

举办2014 International CES的拉斯维加斯晴空万里 (点击放大)        美国消费电子协会(CEA)和德国调查公司GfK的共同调查结果显示,2013年数字家电市场的全球销售额比上年增长3%,达到1.068万亿美元。在智能手机和平板电脑市场扩大的带动下,创下了历史纪录。

不过,预计2014年数字家电的全球销售额将比上年减少1%,下滑至1.055万亿美元。虽然智能手机和平板电脑的销量顺利增长,但单价将加速下滑。据GfK公司预测,2010年智能手机的销售单价为444美元,2013年下滑至345美元,到2014年将下滑至297美元,跌破300美元。

曾经拉动市场的便携终端的价格竞争越来越激烈,在这种背景下,本届CES上“后智能手机时代”的提案将成为一大焦点。作为后智能手机时代的候选而备受期待的领域有利用智能手机作为通信中心的可穿戴设备,以及尝试与移动通信网和智能手机联动的大型汽车厂商提出的新概念。

汽车领域将成关注焦点

很多观点都认为,本届CES上,以车载设备和驱动系统为中心推进的汽车电动化等汽车领域将比以前更受关注。比如,丰田和奥迪在上届CES上展出并备受关注的实现自动驾驶汽车所必需的技术等。

在展会开幕前一天的6日晚上,奥迪董事长鲁珀特·施泰德(Rupert Stadler)发表主题演讲,介绍了自动驾驶汽车的构想以及全球首发新型车和车载信息系统方面的情况。自动驾驶是利用很多摄像头和传感器来掌握周围的情况、从而实现自动行驶的技术。估计该技术快将于2016年在高速公路等限定环境下开始投入实用。

日本厂商中,马自达将首次在CES上设置展位。该公司将公布车载信息系统“Mazda Connect”用应用软件的开发平台。估计采用移动通信网向汽车提供信息的“联网汽车(Connected Car)”技术会引起与会者的关注。

通用汽车(GM)在5日举行的发布会上公开了标配“LTE”的试制车,并宣布将提供车载信息系统用应用软件的开发平台。此外,福特及德尔福等车企也有可能发布车载信息系统相关技术。在CES开幕前夕,有报道称松下开始与汽车厂商联手开发智能手机与汽车联动的技术等,估计本届CES上家电厂商也会提出汽车相关解决方案。

福特将展出车顶配备太阳能电池板的概念车“C-MAX Solar Energi Concept”,这是以该公司的插电式混合动力车“C-MAX Energi”为基础开发的试制车。丰田除了展出燃料电池车“FCV CONCEPT”外,还在6日召开了题为“Going Places with Electric Vehicles”的记者说明会。

可穿戴设备能否进入全面普及期?

近,大型IT(信息通信)企业、家电企业及风险企业正在加快开发与智能手机联动的可穿戴设备。在本届CES上,也将有很多可穿戴设备提案亮相,主要是眼镜型头戴显示器及手表型终端,不过也有手袋形、发夹形、指环形等不同形式的产品提案。

智能手表的市场规模到2014年将达到150万部 (点击放大)        CEA的资料显示,手表型可穿戴设备“智能手表”的全球市场规模在2013年达到了100万部左右。该协会预测,该市场2014年的规模将达到150万部,到2017年将超过400万部。

现在的可穿戴设备有很多是试推的产品,尚未正式展开竞争。因此,未来能拉动市场的可穿戴设备是否会亮相,CES上的相关发表将受到关注。

用于可穿戴设备的无线通信技术、半导体、传感器等必要技术的提案也将相继亮相。比如,支持近距离无线通信技术“蓝牙”的低功耗版“低功耗蓝牙(BLE)”的设备开发越来越活跃。随着这些设备不断被苹果的智能手机和平板电脑采用,与这些便携终端联动的设备也接连出现。近,微软的OS“Windows”和谷歌的软件平台“Android”也标配了BLE功能,通过BLE联动的设备的市场将进一步扩大。

BLE不仅可与可穿戴设备联动,还可与家电用网络、家用安全装置联动。BLE在这些领域的应用会越来越多。此外,使用苹果已开始通过便携终端用OS版“iOS 7”提供的“iBeacon”的应用也令人期待。iBeacon是利用BLE向便携终端等发送独特ID的技术,设想用于由设在店铺里的专用设备向智能手机发送ID,并利用该信息由网上的服务器发送进店积分及代金券等。

4K电视机能否成为高附加值的救世主?

电视机方面,跟上届CES一样,4K电视机及跟网上服务联动的智能电视机的动向将备受关注。尤其在美国,4K电视机作为“UHD(ultra high definition)”受到关注,电视机厂商对建立市场充满期待。

预计2014年美国4K电视机销量将达到48.5万台 (点击放大)        CEA的资料显示,2013年美国4K电视机的销量为5.7万台。该协会预计2014年美国4K电视机的销量将达到上年的约9倍,达到48.5万台。预计此后销量还会顺利增长,到2017年将达到290万台。CEA和GfK Boutique Research在共同调查报告中预测,2014年4K电视机的全球出货量将达到870万台。

如果面向4K电视机的视频发送等内容提供服务正式启动,2014年或许是4K电视机市场开始扩大的一年。不过,以中国厂商为中心,廉价4K电视机已开始进入市场。4K电视机能否成为平板电视机单价下滑的救世主还是未知数。

在正面受到智能手机影响的数码相机领域,相机厂商在2013年纷纷下调销售计划甚至退出低价机型。各相机厂商正在通过以无反相机及袖珍相机高端相机等为核心的、与智能手机形成差异化的战略寻找出路。如果业绩持续低迷,业务将难以为继,2014年对于相机厂商来说是关键的一年。

针对本届CES,三星电子已公布了数码相机新产品,那就是OS配备“Android 4.3”的“Galaxy Camera 2”。这是2012年11月推出的“Galaxy Camera”的后续机型,采用了全新的外观设计,不过光学21倍变焦、约1630万像素的背照式CMOS图像传感器等性能参数与上代产品相比变化不大。此外,该公司还将在CES会场上公布无反相机新产品“NX30”。

另外,此次CES上还出现了消费类机器人相关技术。近美国有关机器人的新闻接连不断,比如谷歌收购机器人相关风险公司、亚马逊利用小型飞机进行配送试验等。CES上也会展出消费类机器人相关产品。

高速接口出现新动向

连接各种设备的新型高速接口方面也有很多动作。

无线通信方面,支持使用60GHz毫米波的WLAN标准“IEEE802.11ad”的LSI可能会全新登场。该标准的传输速度为6.75Gbit/秒,有望首先应用于个人电脑和智能手机。这是以前以“WiGig”名称推进开发的无线通信标准。WLAN行业团体“Wi-Fi联盟”也将于2014年底启动以11ad为标准的相互连接认证项目。CES是发布试制版的时机。

11ad在相互连接认证标志上会标注“WiGig”的名称。WiGig是英特尔等主导制定的技术标准,在物理层和MAC层上采用了11ad标准,还规定了DisplayPort、USB、SD卡等通信接口。

英特尔和博通有可能演示新LSI的试制品。业内大多观点认为英特尔已开发出支持11ad的电路,目前正在等待公布时机。博通还准备在2014年2月举行的半导体集成电路国际会议“International Solid-State Circuits Conference(ISSCC)2014”上发布支持11ad的LSI的开发成果。

此外,以色列Wilocity公司于2013年已开始供应支持WiGig的LSI,美国晶像公司(2011年收购了LSI开发企业SiBEAM)正在开发支持WiGig/11ad的对抗标准——同样采用60GHz的无线通信标准“WirelessHD”的LSI,这些企业的动向也备受关注。

有线接口方面,将有USB的新版本“USB 3.1”的技术演示。该接口标准的特点是数据传输速度达到10Gbit/秒,这是2013年夏季刚刚制定完成的标准。此次也是该标准次在大型展会上演示。

USB方面,能向设备供应100W电力的“USB Power Delivery Specification(USB PD)”的动向也令人关注。通过CES可以了解2014年是否会有笔记本电脑、平板电脑、电脑显示器及电源适配器等支持产品问世。USB PD是由推进USB标准化的“USB 3.0 Promoter Group”于2012年7月制定的标准。已开始开发支持该标准的控制器IC、连接器及线缆等,但实用化较计划有所推迟。原因是与原来的USB相比,该标准提供的电力非常大,实用化的技术门槛很高。不过,如果能够实现实用化,就会开始涌现通过一根电线实现数据通信和供电的产品。

此外,USB的全新接口标准“Type-C”的动向也将令人关注。USB 3.0 Promoter Group于2013年12月突然发布了该标准,现在正在制定,试制品等尚未面向大众公开。目标是2014年中期完成制定工作。

Type-C主要有两个特点。一是首次支持正反两面都可以插入的“Reversible”标准,这一点与苹果的iPhone和iPad采用的“Lightning连接器”相同。另一个特点是开口部分的尺寸跟原来“Micro标准”一样且支持高速的USB3.1标准。由于实现这两点“在技术上有难度”(某连接器厂商的技术人员),很多人怀疑能否在2014年中期完成标准制定。因此,在CES上推出具有一定完成度的“Type-C”试制品,也是标准制定工作能否按计划开展的试金石。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、 Future (富昌)、Avnet(安富利)、 Arrow (艾睿)、 Chip1stop 、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻