来源:我爱方案网
时间:2014-01-08
原道mini 3g的配置简介:
处理器型号:MTK8389 ARM Cortex-A7
处理器主频:1.2GHz
处理器核心:四核心
显卡芯片:PowerVR SGX 544
系统内存:1GB(RAM)
存储容量:16GB (ROM) 支持Micro SD(TF)卡,支持32GB
屏幕尺寸:7.9英寸 屏幕分辨率:1024x768
屏幕特性:五点式触摸屏,IPS屏幕
WiFi功能:支持802.11b/g/n无线协议
网络模式:联通3G(WCDMA)、移动联通2G
通讯功能:支持通话功能
蓝牙功能:支持,蓝牙3.0模块
GPS导航:内置GPS导航
内置感应:SMARTCOVER(带磁皮套唤醒功能),智能重力感应,环境光线感应,距离感应器
摄像功能:前置:30万像素(插值到500W),后置:500万像素(插值到800W)
特色功能:人脸识别
其它功能:FM收音功能
电池类型:
聚合物锂电池
,4000毫安。
拆机过程及图片展示:
(2)拆机步,先用撬棒拆开顶部小外壳;
(3)再用撬棒拆下底部小外壳;
(4)卸下左边铝合金外壳和机体之间的螺丝;
(5)卸下右边铝合金外壳和机体之间的螺丝;
(6)卸下两边螺丝之后的图片;
(7)拆机【特别注意事项】见下图;
(8)来一张铝合金外壳滑下来后大图看看;
(9)这时候就可以直接把后盖揭开了;
(10)后盖揭开之后的图片;
(11)再来一张大图看清楚点,我一看到这黑胶布就觉得恶心,给人感觉档次下降一大截;
(12)要换电池的板油们有福了,电池通过插头与主板插座连接的,换电池只需要将原电池上的插头换下焊上就可以了,极为方便!!
(13)撕开黑胶布后,看的干净利落;
(14)揭开电池看看,没贴双面胶条,换电池更省事了;
(15)拧下主板螺丝,拆除各种排线和卡扣;
(16)看看各部件及说明图片;
(17)主板正面;
(18)主板反面;
(19)屏蔽罩下面的芯片,看不清楚呀,没关系,下图详细介绍一下;
(20)屏蔽罩下面的集成芯片简介,其它地方的IC芯片因为屏蔽罩不方便拆除也就不做详细介绍了;
(21)来一张触摸芯片特写;
(22)后再来张组装完成后自己贴好铝箔胶带的图片,怎么样?比黑胶带好看多了吧,档次一下就上去了。
拆机小结:
通过拆机可以了解产品的内部构造和布局以及工艺,从而可以看出厂家是否在用心做产品,终体现在对客户的负责任!
本次拆解的原道mini 3g测产品总体感觉还可以吧。整体做工和布局还不错吧,设备的可维修性比较强,尤其是电池的更换、升级会很方便;值得一提的就是,主板芯片大面积使用屏蔽罩,在保证产品不受干扰同时也提高了系统的稳定性,感觉这方面做得比较到位。
要是能配上防滚架,把机器的壳体材料和几个外壳做得再厚实一点就更完美了。