来源:我爱方案网
时间:2014-01-07
三星新推出的两款Pro平板电脑
三星新推出的两款Pro系列产品Galaxy Note Pro与Tab Pro
可实现四分屏显示
GALAXY Tab Pro将有三个尺寸可供消费者选购,分别为8.4英寸、10.1英寸、12.2英寸。GALAXY Note Pro则只有12.2英寸。值得关注的是12.2英寸是业界首款采用如此大屏的平板设备之一,其介于传统平板和PC之间,可以实现四屏显示,多任务操作等。
通过Remote PC软件 可以远程操控家中或办公室的其他设备
招牌S-Pen依旧会出现在Note Pro平板当中
在配置方面Note Pro屏幕采用了2560×1600分辨率,的Android 4.4操作系统以及3GB RAM内存。使用REMOTE PC软件能让用户轻松的在移动设备上控制家中或者办公室的其他设备;而在Note Pro上面,S Pen作为该系列的招牌依旧发挥着其应有的作用。
三星Galaxy S5缺席CES2014
据韩国相关媒体报道,三星副总裁兼设计策略主管Dong-hoon Chang在新年晚会上表示,三星Galaxy S5有望在2014MWC世界移动通信大会上亮相。
此前传言在三星Galaxy S5上将有众多技术突破,包括曲面柔性2K屏幕、虹膜识别技术、64位三星Exynos处理器、4GB RAM等等,而三星Galaxy S5缺席2014CES也预示着这些技术将不会以整机的形式出现在2014CES上。这样一来vivo Xplay3S成为2014CES上一款2K屏幕的手机。
据权威媒体和相关机构预测,该技术在2014年必将成为智能手机主流技术之一,三星GALAXY S5的缺席,无疑给了vivo一个机会,在2K屏幕技术制高点上,vivo相比液晶面板大厂三星而言,已经抢占了先机,如今更以的姿态亮相2014CES,将是vivo宣传自身品牌与2K屏幕的绝佳机会,在没有对手的国际舞台上,vivo Xplay3S将凭借全球首款2K屏幕智能手机的成为2014CES上关于智能手机2K屏幕的实际运用的成功案例,不论是对其布局国际市场而言,还是对于自身品牌提升而言,甚至对于整个国产智能手机业来说,都将非常有利。