来源:我爱方案网
时间:2014-01-07
这款 2999 美元的 Mac Pro 基本配置是:
● 四核Intel Xeon E5处理器,带10MB的L3 cache,可Turbo Boost到3.9GHz;
● 12GB(3个4GB),1866MHz DDR3 ECC内存;
● 双 AMD FirePro D300 显卡,每个有 2GB GDDR5 VRAM;
● 闪存为 256GB PCIe;
● 支持 802.11ac Wi-Fi,蓝牙 4.0
Mac Pro 的包装还是非常低调和简单,机身后面的接口有:
● 3.5mm 耳机孔;
● 四个 USB 3.0;
● 6个 Thunderbolt 2;
● 两个千兆以太网接口;
● HDMI 1.4 输出口。
把 Mac Pro 的光洁的外壳拿掉,就是呈现出下面的样子,许多零配件都可以看到。明显的是两个显卡和 SSD。
接口子板正面:
● 红色: PLX PEX8723 PCI Express 开关;
● 橙色: 英特尔 DSL5520 Thunderbolt 2 控制器;
● 黄色: Cirrus 4208- CRZ音频编解码器;
● 青色: Intersil 14AIRZ F335QV;
● 蓝色: 德州仪器 58888D;
● 水红色: 德州仪器 58872D。
以及标准的松下BR2032 CMOS 电池。
根据Mac Pro 12.1伏和37.2安的额定输出,我们断定这是个450瓦的电源。电源有没有专门的冷却系统,而是依赖于主系统风扇维持冷却,这使Mac Pro在闲置时有着超静音12分贝表现。
I/O板的保护罩解开后,我们发现了后几个漏网的IC:
● 红色: 两个 M430 V380 H 39K CX88 G4
● 橙色: 一个 M430 V380 H 39K CX7S G4
我们猜测他们可能是德州仪器MSP430系列的16位微控制器。
全家福
总结:
Mac Pro有着令人惊讶的模块化设计,外壳容易打开,让用户轻易可以升级RAM,甚至更换CPU。而存储拓展方面,苹果毅然推广了一把自家的Thunderbolt接口,用于SSD拓展,换做我们当然更喜欢平民化的SATA。
iFixit 给 Mac Pro 的可拆解维修难易度给出了 8 分(易拆解维修是 10 分)的评价,表示 Mac Pro 还是比较容易拆解维修的。这一点在拆解过程中也可以发现,无论是外壳还是风扇,都很容易拆下装上,CPU 甚至还可以更换升级,没有使用胶水等不可逆的连接方式,大多数是普通的螺丝钉固定。
不过由于 Mac Pro 结构非常紧凑,布局精密,再加之机器本身比较昂贵,所以普通用户好还是不要犯险进行拆解维修了。
电机驱动IC型号A5940LPT。我们还注意到叶轮边缘的空腔周围填充满了某种环氧树脂(两边)。我们怀疑这是为微调平衡,以保持风扇运转平稳,安静。
拆除风扇和外壳后,从上面看下来Mac Pro的样子:Mac Pro采用了一个巨大的三角形散热器(“热芯”),双显卡和CPU都使用这个散热。
看起来Mac Pro从AirPort Extreme和Time Capsule上借鉴了一些设计经验:轻薄、垂直并且独立的子母板卡,分别位于机身的各个侧面。
但你以为这只是个风扇?远不止如此啊,我们掀开风扇顶部的小塑料盖子,发现了一片用精密工程技术造就的全新天地:天线们的舒适小窝。天线、AirPort小卡都设计在一个小适配器上,与风扇紧紧贴合。
这三个红色的地方就是用来固定风扇的大螺丝,螺丝下还有振动阻尼橡胶垫片(vibration-dampening rubber bumpers),就像我们之前在iMac上看到的那样。
拿下金色的天线阵列,风扇整体就看的更清楚了。看起来像是用的Nidec无刷直流电动机,型号AG720K01。
我们将AirPort卡开盖,发现与此前拆解的大多苹果产品一样:
● 红色: 博通BCM4360 5G Wi-Fi 3-stream 802.11ac 千兆收发器
● 橙色: 博通BCM20702 单芯片蓝牙4.0 HCI解决方案,支持蓝牙低功耗(BLE)
● 黄色: Skyworks SE5516双频802.11a/b/g/n/ac WLAN前段模块
我们用镊子撬开显卡的数据连接器。这FCI梅格阵列连接器与用于G4和G5 PowerPC处理器子卡是相同的类型,并且与PCI-E的挂钩方式是完全客制化的触针压入式连接器。
拧下四颗螺丝把显卡部分拆下,就是下面这个样子。与台式电脑相比,Mac Pro图形处理能力不低,但成本高的原因可能就是这里了。
显卡反面零件分布如下:
● 红色: AMD FirePro D300 显卡处理器;
● 橙色: Elpida W2032BBBG 2 Gb (8 x 2 Gb = 16 Gb = 2 GB) GDDR5 VRAM;
● 黄色: Intersil ISL 6336 6 相位 PWM 控制器,带轻负载效率提升和电流监测功能
在SSD模块上我们找到了一些老朋友:
● 三星S4LN053X01-8030 (ARM) 闪存控制器
● 三星K9HFGY8S5C-XCK0 闪存存储器
● 三星K4P4G324EB 512 MB RAM
这样硬件组合成的SSD让我们想到了近升级的MacBook Pro Retina版本和MacBook Air,他们采用的也是同样的SSD。也许不同的只是产品批次号……
Mac Pro底部盖子上的安规标识,这款产品的代号是A1481,EMC编号2630,支持额定值100-240伏特的交流电,让它成为“国际化”产品。
它的顶部是一个风扇供散热用,原理是把底部的空气抽起来,经过机身后从上面的口排出热风。把风扇拆掉之后就可以窥见一些内部构造了。
稍微换个方向,就可以看到 Mac Pro 所使用的 Elpida EBJ04EG8BFWB-JS-F 4 GB DDR3L 内存条了,每条 4 GB,3 条共计 12 GB 的内存。好消息是这种垂直插槽内存条很容易卸下,也很容易装上。
根据苹果的产品介绍,Mac Pro的内存容量共有三种:16GB(4根4GB内存条),32GB(4根8GB内存条),64GB(4根16GB内存条)
用T8螺丝刀一拧,SSD模块就轻松地卸下来了。我们这只拆了一个螺丝而已啊,而且这颗看起来还不是专用螺丝,不是苹果风格。