来源:中关村在线
时间:2014-01-07
这是一个张扬个性、寻求创新的时代,无论是对人还是对物来说,谁不想做到独一无二呢?随着贺岁影片《私人定制》大卖,联想到安防行业,定制化服务悄然成为这个行业的一大趋势,然而又是什么样的用户想要为此买单呢。
定制化高清监控
高清监控如何定制化?对于大众化用户来说,大部分的高清监控摄像机都可以满足您的需求,但是,也有一些用户对监控的要求十分高,这既包括个人,也针对行业。高清监控除了画质清晰还可以定制哪些功能,2014年高清监控恐怕有很多话要说。
如果按照功能或需求细分,高清监控摄像机可以和智能分析、低照度、宽动态、透雾等技术进行多重组和,就以目前市场需求来看,不少安防厂商都推出加强版监控摄像机。其目的自然是将产品细分,满足更多用户需求。这种可针对特殊领域或特殊用途的监控摄像机,进行定制化处理,也说明如今安防服务意思也在提高。
家庭监控
除了高清监控定制化外,其实在2013年就已经崭露头角的民用安防市场,在未来一年必将大范围普及。家庭监控如何实现定制化呢?对于安防行业监控设备来说,家庭监控自身就是一种定制化表现,而且特别符合"私人定制"标准。目前只有家庭网络监控摄像机才能实现移动端监控,只有家庭IPC才能将更多的报警、门禁等安防子系统融合在一起,且价格亲民…
多款民用监控摄像机 傻傻分不清
大数据与云监控
提到高清监控就不得不面对高清带来的烦恼-存储。在2013年,海量视频存储似乎找到了解决办法,大数据可以通过云存储方式解决,降低了终端用户投入成本,减少了后期维护。将产品升级为服务,实现云模式。
云概念起初只活跃在IT领域,当越来越多的IT技术与安防跨界组合时,迸发出了1+1>2的效果。IHS 预测基于"云"的视频监控解决方案将是未来高清强组合,这种组合也将也将持续更久。
14亿矩阵市场去哪了
视频矩阵是不是对你来说太过陌生?以目前数字监控时代来看,矩阵本应是被时代所淘汰的产物,但从功能上来说,矩阵是整个视频监控系统的核心控制设备,特别是应用在平安城市、城市交通等领域,仍然有不俗的表现。
随着近两年数字监控大力发展,视频矩阵市场也由模拟矩阵向数字矩阵靠拢。历经20余年的发展与沉淀,矩阵市场需求逐年递增,特别是数字矩阵市场在近两年有明显走高趋势,需求率保持在15%左右,有关调研机构预测,到2014年视频矩阵市场将达到14亿元,究竟能够完成目标,让我们拭目以待吧。
监控DVR控制系统
监控软件与VMS视频管理
VMS视频管理平台相信有很多人都了解,作为一种"另类"的监控产品,改变了传统硬件监控模式,监控软件从VMS开始被大家所认可。得益于IP市场发展,让VMS可以有效地管理自己的监控系统,纯软件视频管理软件正在安防行业中占据优势,尤其是开放式平台视频管理软件。
除了VMS外,还有一种监控软件也备受关注,PSIM物理安全信息管理平台你又了解多少呢?更加智能的是,PSIM可以让管理员不再单独管理系统和分散信息,它可以通过信息筛选将符合要求的信息提炼出来。
VMS视频监控管理(图片来自宇视)
从全球PSIM软件市场来看,VMS和ACS全球市场之和将超越10亿美元,如果将服务、设计等费用叠加,PSIM软件市场将在2014年同样会超越10亿美元。
H.265视频压缩与流媒体
H.265视频压缩
按照正常推断来看,H.265压缩标准一定是H.264的升级版。的确,在这个"高清血拼"的时代,不同的编解码对视频也起到了关键性作用。H.265作为视频压缩新成员,在2013年与我们进行了一次短暂的见面,到2014年或许才能真正问世。
H.265标准让网络视频跟上了显示屏"高分辨率化"的脚步,新技术使用先进的技术用以改善码流、编码质量、延迟和算法复杂度之间的关系,达到化设置。实现了移动端1080P高清远程监控。
实时远程监控系统应用(图片来自sxjm)
流媒体监控趋势
借着上面的高清移动监控来说,未来一年流媒体也是视频监控领域的关键词之一。解决信息传输实时性问题,特别是针对网络化监控来说,通过网络将音视频等信息传输到用户终端播放时,无须等全部文件下载完毕才可播放,对于视频监控而言,不存在文件概念,实时性成为流媒体优势,也是未来视频监控着重发展的技术。
安防行业标准
说了这么多产品与技术应用,其实2014年视频监控领域我们应该关注的就是行业标准。无论是产品参数、通讯协议还是分类,没有规矩则不成方圆。安防视频监控市场要快速发展,那么必须建立完善的标准体制。