• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

NVIDIA 第五代处理器高规格亮相

来源:ctimes
时间:2014-01-07

分享至:

在今年 CES 2014,NVIDIA发布了继Tegra 4后的第五代行动处理器Tegra K1,将GPU绘图核心数从72个推进到192个。NVIDIA执行长黄仁勋在CES会场上宣布,这款处理器能提供比Xbox 360及Playstation 3更佳的绘图处理效能,而功耗上却仅有5W(Xbox 360及PS3需要100W)。

Tegra K1 提供两种针脚相容 (pin-to-pin compatible) 的版本。种版本采用 32 位元四核心的 4+1 ARM Cortex A15 CPU ,预计在今年上半年上世;第二种版本则采用 NVIDIA 自行设计的客制化64 位元双核心 Super Core CPU。这款 CPU (代号为 「Denver」) 可说是为了对抗Apple的A7而来,以 ARMv8 架构为基础,可提供非常高的单执行绪和多执行绪效能,并可将 ARM 处理器的省电优势拓展到 64 位元运算,频达2.5 GHz,预计今年下半年问世。

从前代的GeForce ULP GPU进阶到与高阶PC相同的Kepler架构,让Tegra K1 也支援 DX11、OpenGL 4.3 等规范,甚至能够运行Epic Games的Unreal 4 引擎。这么强大的运算能力,也能加速各种电脑视觉和语音辨识应用之开发,应用市场当然不会只限于行动装置,NVIDIA表示还包括数位电视、车用载具,甚至电视游乐器。

根据Nvidia表示,预计将以Tegra K1处理器进入全新车用载具发展市场,主要可配合车上智慧感应元件即时搜集资讯,并且将巨量资料交由Tegra K1处理器即时分析、计算,包含道路行人侦测、盲点侦测警示、车道偏离警示,以及通标志辨识等图像技术应用。

目前Nvidia主要将汽车视为行动平台装置之一,藉由Tegra K1处理器打造可扩充的开放式视觉运算模组平台 (VCM),透过可编程特性与软体自动OTA更新延长平台使用寿命,作业系统部分也将支援QNX、Android、Linux或Windows等,藉此降低车用载具平台系统过往研发时间较长,却缺乏导入新功能、升级不易等情况。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、 Wpi (大联大)、 Future (富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、 Onlinecomponents 、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签 Future Wpi Onlinecomponents

更多新闻