正如下一代iPhone会采用多大的触控屏一样,三星GALAXY S5会采用怎样的触控屏材质也同样传闻颇多。日前,来自台湾产业链放出的消息称,三星GALAXY S5将会放弃AMOLED材质显示屏而改用夏普的LTPS(低温多晶硅)显示屏,而主要原因则是由于三星自家2K显示屏的产能不足以及将主要精力放到了柔性屏的开发之上。
或配LTPS显示屏尽管按照此前韩国媒体DDaily报道称,三星已开始了5.25英寸QHD AMOLED面板的批量生产,并且该显示屏将用于三星Galaxy S5。不过,来自台湾产业链的消息则披露称,三星GALAXY S5将会放弃AMOLED材质触控屏而改用夏普生产的LTPS(低温多晶硅)显示屏,其主要特色是具有高分辨率、反应速度快、高亮度、高开口率等优点。至于三星GALAXY S5更换触控屏的原因,根据消息人士的说法是三星2K超高分辨率AMO
LED显示屏
的产能上遇到很大的困难,加之三星的主要精力也被放到了柔性屏的开发上,所以三星选择了技术已经非常成熟的LTPS显示屏。传闻或非偶然而在此前,韩国媒体也曾经报道称三星GALAXY S5可能会改用其他材质的显示屏,并且《国际电子商情》的分析师孙昌旭也同样在微博上爆料,三星GALAXY S5将弃用AMOLED触控屏,而改用LTPS显示屏,至于主要的缘由同样是由于良率的问题所致。此外,三星原本也是夏普的股东之一,所有三星在下一代旗舰上采用夏普的显示屏也存在较大的可能性。当然,还有一种可能便是三星GALAXY S5会有AMOLED显示屏和LTPS显示屏两种版本推出,而这样的做法在此前的三星智能手机上也曾有过先例。下月揭晓谜底而根据此前的传闻显示,三星GALAXY S5将配备5.25英寸2K超高清显示屏,将会带来高达560ppi的像素密度和更出色的显示效果。同时该机还可能配备ARM 64位核构架的Exynos 6处理器或是2.5GHz的高通骁龙800(MSM8974AC)处理器,搭载有Android4.4系统和提供了3GB的RAM内存和32GB的存储容量。根据韩国网站inews24的报道,三星移动副总裁、首席移动设计师郑东勋(Dong-hoon Chang)已经在首尔香格里拉大酒店举办的新年晚会上,首次确认了三星将在2月底举办的MWC2014大会发布新一代旗舰智能手机GALAXY S5。因此,三星这款下一代旗舰是否会更换显示屏,相信到时候自然便会揭晓谜底。