来源:我爱方案网
时间:2014-01-06
2014年1月6日,北京讯——全球整合式芯片解决方案的领导厂商美满电子科技(Marvell,Nasdaq: MRVL)今日宣布,中国移动推出的自主品牌4G LTE移动热点采用了Marvell ARMADA Mobile PXA1802多模4G LTE平台。随着中国移动不断扩展的LTE网络,CM408 4G LTE 移动热点为笔记本电脑、平板电脑、传统手机实现了更加迅速的移动宽带连接 。中国移动是全球的移动运营商,拥有超过七亿六千万移动用户,PXA1802也是凭借其优异的性能而被中国移动所采用。Marvell致力于对智能手机(从旗舰品牌到千元手机)提供高性价比的全球4G LTE连接支持,基于Marvell PXA1802的CMCC CM408 4G LTE移动热点支持全球多种制式接入,包括TD-SCDMA、FDD-LTE、TDD-LTE以及EDGE。同时,该设备还采用了Marvell的Avastar 88W8787 IEEE802.11n WLAN芯片以及88PM801MPU。利用4G移动热点,消费者可以方便地将笔记本电脑和平板电脑等支持Wi-Fi功能的设备连接到互联网,享受4G LTE数据通信网络的极速体验。
Marvell公司总裁、联合创始人戴伟立(Weili Dai)女士表示:“Marvell通过ARMADA Mobile PXA1802平台帮助全球的移动运营商中国移动推出其自主品牌4G LTE移动热点,这令我倍感自豪。Marvell 行业的 4G LTE解决方案已经实现了让一系列智能手机(从旗舰品牌到千元大众品牌智能手机)连接到移动热点。我相信, 4G LTE技术将在2014年在中国和全球其它地区实现大规模部署,并且也将成为主流技术,促进高质量、可靠、安全和高性能的连接,实现美满互联的数字生活(Connected Digital Lifestyle),帮助消费者在任何时间、任何地点对在线访问高质量的内容。我非常高兴地看到Marvell为实现人们更美好的生活,在推动这一先进的技术在全球部署的过程中的引领、创新和贡献作用。”
除了搭载Marvell PXA1802、Avastar 88W8787 WLAN 及 88PM801 PMU之外,中国移动CMCC CM408的其他主要配置包括:0.96英寸(128 x 64像素)显示屏;128MB ROM+32 MB RAM;3000mAh 高容量电池。
2013年12月18日,商用4G通信服务在中国展开,为全国超过十亿的移动通信用户带来先进的电信技术。中国移动的4G LTE网络是中国大陆首个4G网络,它将4G服务带给全球的用户群。
关于Marvell ARMADA Mobile PXA1802 LTE
Marvell PXA1802LTE整合了Marvell的芯片和蜂窝调制解调器专长,可应用于高性能、低功耗的智能手机和平板电脑,支持TDD-LTE、FDD-LTE、TD-SCDMA、WCDMA和EGPRS。该多模LTE芯片组支持的3GPP LTE Release 9标准,提供高达150 Mbps下行速率(下行链路)和50 Mbps上行速率(上行链路)的Category 4吞吐量,支持Release 8 TD-SCDMA HSPA+。PXA1088LTE在单芯片上集成了所有2G、3G和4G移动宽带调制解调器技术,与中国目前的WCDMA 和TD-SCDMA网络完全向后兼容,并支持TDD/FDD网络以及88RF858高性能多模LTE收发器,可实现灵活的RF电路设计。
2014年美国消费电子展(CES) 期间,Marvell公司将在位于威尼斯人酒店(Venetian Hotel)三层的Murano厅3304号展台展示LTE移动连接解决方案。2014年1月7日至10日,CES将于美国内华达州的拉斯维加斯举办,展区设在拉斯维加斯会议及世界贸易中心和威尼斯人酒店。
关于Marvell
Marvell(纳斯达克代码:MRVL)是的完整芯片解决方案提供商,旨在实现数字化“美满互联的生活”。Marvell公司拥有从移动通信、存储、云基础设施、数字娱乐到家庭内容交付的多元化产品组合,将完整的平台设计与业界的性能、安全性、可靠性和效率相结合。作为消费电子、网络和企业系统的强大核心,Marvell公司令合作伙伴及其客户始终站在创新、性能和大众诉求的前沿。Marvell公司致力于提高大众的生活体验,通过为世界各地的用户提供移动性和易于访问的服务,为社交网络、生活和工作增添价值。
ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在 IC采购 , 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。