来源:长城安防网
时间:2014-01-06
视频监控系统发展了几十年,近年来传统的模拟系统以迅猛的速度向数字化、网络化和智能化监控系统演进。监控视频录设备也由代磁带录像机、第二代数字硬盘录像机(DVR)、第三代混合数字硬盘录像机(H-DVR)逐步过度至现在炙手可热的第四代网络硬盘录像机(NVR)。随着细分化潮流的盛行,NVR行业应用状况如何?发展前景如何?
我国NVR发展现状
NVR目前在我国还处于起步、概念确认、试用推广的阶段。其实DVR能用的地方NVR都能用,在实际应用当中有一定差别,网络设施比较完善的地方用NVR比较多,原来没有铺设网络,不方便使用NVR。DVR绝大部分应用领域在模拟摄像机场合,分辨率低于或等于D1。NVR主要应用于网络分布式存储领域,IP摄像机及高分辨率场合(百万像素)。
从长远看,NVR比DVR会更有优势,体现在对网络资源的充分利用能力,系统部署的简易性和灵活性,可期待的超群性能,智能特性的体现等方面。现在是NVR的起步阶段,从产品的技术实现来说并没有克服不了的困难,但是由于DVR的应用成熟度很高,并且也在向初级的网络化方向发展,例如DVR/NVR产品的出现,NVR标准化尚未完成等原因,NVR要近两年内成为主流替代DVR还有难度,NVR与DVR还将长期共存。
NVR市场走向细分化
前端摄像机产品的细分已经非常纯熟,种类多种多样,能满足不同明暗环境、不同应用方位/领域等需求,而后端产品虽没有如此多的复杂的不同应用环境,但也出现了诸如校园、金融、道路、医院、能源、小区等不同行业领域的后端配套设备。
NVR在经过几年的发展,目前已相对成熟,并且针对不同客户有了定制化NVR的产品和功能出现。例如,针对平安城市、金融联网系统、电子监考多级巡查系统等大型网络视频监控项目,则可采用平台型NVR产品,其在稳定性、可扩展性、接入转发性能、海量存储和冗余备份性能等方面表现突出,具有高性能、高稳定性、高可靠性、良好的可扩展性等特点。
而针对教育、金融、政企单位、商业楼宇等大中型网络视频监控项目,则可采用市场上比较普遍的高清NVR产品,主要为用户实现录像、录像存储、实时监看、集中显示、远程客户访问、报警等功能,不仅稳定性好、图像清晰,而且有较强的管理功能和可扩展性,经济实用,受到市场的热烈欢迎和青睐。
另外,针对越来越受关注的民用市场,例如商铺、家庭、小企业、幼儿园等小型、迷你型网络视频监控项目,主要对重要区域进行实时监控,能事后取证,则可采用更经济实惠的高清NVR产品,其配置更灵活,更易定制所需的应用功能,更简单易用(自动组网、零配置等),并集成了部分智能分析功能,品质上乘,性价比高,在系统中,主要实现录像、存储、实时监看、管理等功能,为用户定制更具性价比的整体系统方案。
云技术概念融入NVR未来发展
◇开放性、兼容性更全面
得益于网络监控的标准化的进程,如今的NVR、网络摄像机以及应用系统之间具备了相同的语言,不再是一个一个的图像孤岛,而是具备了产业合作分工的态势。尽管业内主流厂商产品线均比较全面,但在标准化方面大家都显得比较开放。目前ONVIF,PSIA以及国内的GB28181是其中的典型,可以说标准化是网络监控得以进一步普及的保证。
◇存储可靠性及经济性要求
NVR的存储特性介于DVR和专业网络存储设备之间,兼具了两者的优势。比如继承了DVR的应用便捷简单,又具备了专业存储的可靠性。支持普通的硬盘,降低了使用的成本,并支持简单有效的应用模式可以大幅的延长硬盘的使用寿命。一般可选支持各种RAID等级,提供高可靠的存储方案,让重要的录像资料不会因为硬盘的损坏而丢失。
◇灵活组网,易于扩展
NVR借助于网络的,可以构建更为灵活的系统,可以超越传统逐层逐级部署的模式,减少中间环节,监控业务的图像源和使用者之间快速直达,没有中间转换环节,应用更加高效,资源投入也更加经济。比如,基于NVR构建的网络监控系统,部署电视墙,只需电视墙解码设备连入网络,所需的图像资源无论实时图像还是录像回放,只要经过授权,可以点到点的直接调阅,不需要矩阵等中间环节,在构建大型应用系统时更能体现这方面的优势。
◇与智能化功能的融合提升防御等级
NVR可借助于智能技术让应用更加高效,如下:
智能搜索:让曾经耗时繁琐的查阅录像变得无比的轻松,让感兴趣的事件瞬间呈现眼前,而不用关心无关时间段的录像。
智能视频质量检测:NVR可定期检测所连接摄像机的图像状况,如镜头遮挡、聚焦模糊等状况,可以及时的发现并通知用户
实时报警智能功能:NVR和网络摄像机的组合可以实现的实时报警的智能功能,警戒区、物品保护、人群聚集和斗殴检测等
商业场合实用的功能:NVR还可以实现一些商业场合实用的功能,如人数统计、行走轨迹绘制、人面识别等。深度的数据挖掘,让视频变得会讲话。
◇与业务管理系统的融合
NVR在企业的应用中扮演越来越重要的作用,从基本的安防监控设备开始承载更多的应用,成为企业可视化管理的重要工具,比如对生产线的现场管理,供应链管理,出入库和物流管理等应用场景中,其带来真实图像记录和信息的整合是其他管理工具是不能比拟的。尤其是在有连锁分支机构的企业,NVR被部署在各个分支结构处,与总部进行着信息的协同,虽隔千里犹如眼前,随时可以进行现场管理。
◇与移动网络的融合
NVR可以通过无线接入网络摄像机,经由手机或平板电脑观看实时视频,甚至也可以让手机充当网络摄像机,灵活的实现有趣的应用。NVR具备智能带宽适配设计,可根据网络状况自动协同调整视频流的比特率,无论是2G或是3G,再或是WiFi,均能尽力提供足够清晰和流畅的视频。一些设计精良的NVR也应运而生,通过无线源源不断传输着高清的视频,还可以以车为中心部署热点,给附近作业的移动系统提供录像和管理等后端服务,给传统的车载系统带来不一样的应用模式。
◇提供云存储服务业务
云计算的概念在安防监控领域还没有普及推广,但从实际效果看现行的网络监控系统实际上就是一个云系统,只是规模小了点,隶属于私有云范畴。
NVR可以作为这片云中的基础粒子,也是一个分管区域的核心,向上层系统提供资源的同时也享受着其带来的服务。当前云存储在监控系统中应用并不现实,但智能却是云技术在监控中落地一个重要的着陆点。NVR可以向上层云端输送智能分析的结果,让云端轻松获得精准有效地信息,另一方面,云端可以提供全局的智能服务,实现信息的融汇互通也可以实现计算资源共享。
ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet( 安富利 )、Arrow(艾睿)、Chip1stop、 Onlinecomponents 、 Master 等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。