• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

小米3联通版被指偷换处理器,性能真的没差别?

来源:我爱方案网
时间:2014-01-03

分享至:

【导读】一条微博引起了不少网友的热议,网友在微博中爆料小米公司一直宣传的小米3联通版所用的CPU型号8974AB,在消费者不知情的情况下换成了8274AB。高通副总裁沈劲昨日微博反驳称,8974AB和8274AB是同一种芯片,性能上没有区别。那么小米3联通版到底采用了什么处理器,是小米真的坑了大家么?骁龙8974AB跟8274AB到底有什么区别呢?下面将为大家详细解疑!

相关阅读:
摄像头被调包?小米3联通版再遭质疑
小米公司回应米3联通版使用高通骁龙8274AB:可全额退款
供应链之伤!爆料小米3高通版推迟上市之谜

小米3联通版到底采用了什么处理器?

首先回答大家关心的问题,小米手机3联通版到底采用了什么处理器,经过核实,采用的处理器就是8274AB版本,而不是8974AB版本。采用8274处理器主要还是考虑到运营商方面的因素。至于官方页面上的错误,则是硬伤,需要小米尽快改正。

沈劲在微博中称,“8974AB和8274AB是同一种芯片,性能上没有区别。我认为@雷军和小米公司在米3上的宣传上没有问题”。安卓工程师:“说句公道话8974AB和8274AB的CPU性能是完全相同的区别仅在于8974AB支持4G 而小米官方貌似从未说过米3支持4G”。

但对此说法网友并不买账,网友@老申同学反驳道“其实这三颗芯片的性能还是不一样,如果到国外使用漫游的话,只有8974AB才能支持LTE. 另外这两个芯片的价格肯定不一样。”

骁龙8974AB跟8274AB到底有什么区别呢?真的是性能降低了吗?


骁龙800处理器解析

其实骁龙8974AB以及骁龙8274AB处理器都是指的骁龙800处理器,骁龙800处理器我们通常称之为高通8X74处理器,就是因为骁龙800处理器拥有不同的版本,除了8974、8274以外,还包括8674和8074。

注:高通处理器命名规则:X处替换的数字,0代表没有集成基带芯片,2代表其支持WCDMA网络制式,6代表其支持CDMA网络制式,9代表其支持LTE网络制式。2/6/9系列均向下支持2G网络,6同时兼容WCDMA网络制式,9理论支持全网,但经常会有网络锁。

8974AB的AB指的是什么?处理器的不同版本,8974除了AB还有AC。高通8974处理器主频为2253MHz,8974AB主频为2355MHz,8974AC主频为2560MHz。性能稍有差异,但是差异不明显,日常使用很基本感觉不到。

高通骁龙8974AB处理器大家应该都听过了,目前已经有厂商推出了采用该处理器的智能手机,并且将其作为一大卖点进行宣传。这款处理器属于高通骁龙800处理器,采用了高达2.3GHz的四核Krait 400 CPU,图形处理芯片为Adreno 330,性能强劲,是目前为高端的移动处理器。

高通骁龙8274AB处理器大家可能平时了解的就不多了,因为这款处理器也是骁龙800系列的产品,所以在工艺制程方面与高通骁龙8974AB是一样的,同样的2.3GHz的四核Krait 400 CPU以及Adreno 330 GPU。那么为什么两款处理器的型号是不一样的呢?这是因为两款处理器支持的网络制式是不同的。

在高通官网上我们可以很清楚的看到骁龙800系列手机的差异,高通骁龙8974处理器(包括8974AB)支持4G-LTE。8274(包括8274AB)则支持的是HSPA+,另外的8674支持的是CDMA网络,而8074则没有Modem,可以用在平板设备中。简单的说8974是支持LTE的骁龙800,而8274是不支持LTE的骁龙800。

看到这里,大家应该对骁龙800处理器有了一个大概的了解,骁龙800处理器并不是指的一款处理器,而是一个系列。单从性能方面考虑,8974与8274之间基本没有什么差距。如果考虑到对网络的支持的话,那么8974支持的网络要更多。

其实高通本意并不想把处理器分的这么细,像说到的8974、8274等都是用来给厂商选择的,毕竟针对不同的运营商要选择不同的网络制式,细分型号便于厂商选择,而对于用户而言,高通更多的是在讲骁龙800这个概念,用统称来给用户普及高通处理器,便于用户更好的记忆,毕竟如果太过细分的话,很容易就会混乱。

前几年,高通的处理器名称就是非常乱的,换过好几次命名,在骁龙800、600这种叫法之前还有骁龙S4、骁龙S3,然后骁龙S4再进行细分到各个型号,别说大家,我自己也很难分清,所以现在高通用较为简单的命名方式来划分处理器型号,这样更方便记忆。但是因为各家厂商为了宣传手机的性能,又将处理器进行细分,这就出现了8974AB、8974AC等版本,其实对于用户而言,记住骁龙800就基本足够了。

小米官网对骁龙处理器介绍有误

说完处理器,我们再回过头来看一下小米的问题,前面说到小米手机3联通版采用的骁龙8274AB处理器,之所以选择这款处理器应该主要还是考虑到了运营商方面的因素。为什么这么说呢?小米手机3联通版自然是针对联通推出的机型,目前联通虽然也在部署4G网络,但是目前仍然没有商用,主要推广的还是HSPA+网络,如果采用了8974版本的处理器,支持了LTE网络,那么联通版小米3应该就成了移动4G版手机,这显然不是运营商想要看到的。

官方页面,在小米手机3联通版的介绍中,我们看到小米3联通版采用了高通骁龙800 8974AB四核处理器,小米手机3联通版采用的是8274AB,但是写的是8974AB,这是有些不妥的,毕竟通过上面的介绍,这两款处理器虽然都是骁龙800处理器,但是因为网络制式不同,虽然是一个系列,但是是属于不同的型号,不能用一款来代表另一款。

在页面上其实有注明采用8974AB处理器,只是字体很小。注意上面的8974AB系列,这是错误的叫法。

在小米官方页面关于骁龙8974AB处理器中有小段介绍引起了我的注意,介绍说到高通8974AB系列里面有三款处理器,分别是8274AB/8674AB/8974AB,原来小米是因为对处理器错误的理解,导致页面上将8274AB划分为8974AB系列中的一款,出现这样的错误实属不应该。通过上面的介绍,我们已经知道了上面的三款处理器是一个级别,都是属于骁龙800处理器,而不是属于8974AB处理器,所以按照小米官网上的说法就是错误的了。

是小米真的坑了大家么?

现在大家对这些东西应该都有了大致的了解了吧,再回到开头的那个问题,小米真的坑了大家么?其实只能算是坑了移动用户,因为支持LTE的话移动用户就能拿着4G卡体验4G网络,现在换了不支持4G的8274,只能使用联通3G以及HSPA+网络,移动用户还是踏踏实实的买移动版小米3,使用TD网络吧。体验4G可以期待下今年的小米4。

对于联通用户的影响就少很多了,毕竟处理器还是骁龙800,还是支持HSPA+网络。即使即使真的采用8974,联通用户仍然用不了LTE网络。

但是也不是说小米就没有问题,小米的错误很严重也非常明显,8974AB与8274AB绝对不是一样的东西,既然小米3联通版采用的是8274AB,就不应该在页面上注明是8974AB,而且关于8974AB的解释也是错误的,对用户还是有误导作用的,这个问题需要尽快的改正。

后其实小编认为小米3联通版处理器是什么版本对大部分人来说没啥影响,因为买不到嘛。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet( 安富利 )、Arrow( 艾睿 )、Chip1stop、Onlinecomponents、 Master 等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻