• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

拆解揭秘售价仅为99.99美元的MOTO G内部结构

来源:我爱方案网
时间:2014-01-03

分享至:

【导读】在摩托罗拉旗舰机Moto X确定降价促销后,摩托罗拉的另一款低端主打产品Moto G也确定登陆了美国市场。虽然它并没有采用顶级处理器,但这款手机也确确实实是MOTO有史以来首款四核手机。相信有很多网友都有一个疑问,那就是这款具有GOOGLE影子的超值手机到底做工如何呢?是否延续了摩托罗拉手机一贯的高品质呢?下面就让我们揭晓答案。

在这个智能机市场群雄割据的年代,有一个老牌手机厂商显得有些过于保守了,它就是摩托罗拉。不过虽然新机数量较少,但今年推出的这两款MOTO X以及MOTO G都有着不错的人气。作为其中主打高性价比的一款手机,MOTO G表现比较突出。虽然它并没有采用顶级处理器,但这款手机也确确实实是MOTO有史以来首款四核手机。

根据外媒消息,目前美国电信运营商Verizon已经确认开始发售支持CDMA网络的Moto G手机 。Verizon所带来的Moto G手机售价出人意料的呃比官方要低了近100美元,相对于摩托罗拉官网8GB版170美元、16GB版199美元的售价,Verizon所销售的Moto G定价仅为99.99美元,折合人民币仅600多元。如此厚道的定价想必会引发美国消费者的又一轮哄抢。

Moto G采用4.5寸720p屏幕(像素密度329 ppi),搭载主频1.2GHz骁龙400四核处理器,1GB内存+8GB/16GB存储空间,提供500万像素后置摄像头,电池容量2070mAh(不可拆卸),运行Android 4.3系统(本月开始升级至Android 4.4系统)。

说到MOTO G,相信还有一部分人不知道它到底是什么样子,所以我们在拆解之前还要整体看一下它的外形设计。MOTO G正面采用一块4.5英寸720p显示屏,在这个全民5英寸起步的年代,4.5英寸屏幕显然更加适合单手操控。

说到单手持握,那就不得不提一下MOTO G背后的设计了,这款手机背后采用弧形设计,单手持握时能够更好的和手掌贴合。不仅如此,为了保证良好的手感。MOTO G背后还经过哑光处理,相比抛光设计的背壳握持手感更好,并且不易沾染指纹。看完了外观,接下来就让我们正式进入MOTO G的拆机中来吧。

拆机从背后开始

鉴于MOTO G采用可拆卸后盖设计,所以我们拆机工作就从背后下手。打开后盖之后,我们可以清晰的看到MOTO G背后的螺丝。

拧下所有螺丝

毫无疑问,接下来的工作就是用螺丝刀去下固定MOTO G的螺丝。

大主板设计

从图上我们可以看出,由于采用大主板设计,所以MOTO G主板上芯片布局并不密集,这也大大提升了MOTO G主板的散热性。从图上我们也可以依稀的看出,MOTO G内置的电池容量为2010-2070mAh。

取下的螺丝、按键

图为卸下来的中壳和螺丝、按键。

取下电池要小心

想进行进一步的拆机,我们首先要切段电源。不过MOTO G的电池与芯片之间采用薄薄一段排线连接,取下时一定要小心。

取下电池

断开与主板连接之后,我们就可以取下电池了。

一大片芯片屏蔽罩

取下电池之后,MOTO G众多芯片屏蔽罩呈现在了我们的面前。从这个数量来看,想必MOTO G手机的所有芯片全都在这里了。

打开中壳

即便是取下所有螺丝,打开中壳也并不是轻而易举,我们需要有技巧的借助工具慢慢把它撬开,要尽量找一个没有排线的地方下手。找到突破口了,接下来就是胆大心细的打开中壳了,切记不要相信大力出奇迹。

看到了MOTO G的主板

打开中壳之后,我们时间就看到了MOTO G的主板和电池,不过从整体设计来看,MOTO G采用并没有采用常见的L主板+小主板的设计,而是采用连在一起的大主板设计。

中壳侧边有按键

MOTO G的按键全部镶嵌在主板边上,只要打开中壳按键就会随之掉落下来。

中壳上有很多零部件

在MOTO G卸下来的中壳上,我们可以看到很多熟悉的零件,比如耳机插口、扬声器等等。

MOTO G主板正面没有芯片

为了验证这一点,我们把主板与屏幕面板分离。从图中我们可以看出,在MOTO G主板的正面是没有任何芯片的。

断开排线

不过在取下主板之前,我们还是要断开屏幕面板和主板之间连接的排线。

mirco SIM卡卡槽

图为MOTO G的mirco SIM卡卡槽。

芯片屏蔽罩无法取下

本想打开MOTO G的芯片屏蔽罩,但发现似乎它们都是和主板焊死的,所以我们就只能拆解至此了,没能看到芯片也算是一个遗憾。

全家福/总结

MOTO G拆机全家福全文总结:对于拆卸难度来说,MOTO G总体感觉是较为简单的,可拆卸设计的后壳以及塑料材质都降低了它拆卸的难度。对于一款主打性价比的手机来说,这样的设计也间接降低了维修的时间和成本

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、 Wpi (大联大)、 Future (富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、 Chip1stop 、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻