来源:电子工程专辑
时间:2011-09-01
2011年消费与移动MEMS营业收入将达到22.5亿美元,取得迄今以来的增长率37%。2010年创下的增长率是27%,当时营业收入达到16.4亿美元。2008年经济深陷危机,2009年开始关键的复苏阶段,当年消费MEMS增长率降至6%,但这是该市场的一次表现疲软。总体来看,2015年营业收入将比2010年增长近两倍,达到45.4亿美元,2010-2015年的复合年度增长率为22.5%。
智能手机与平板是驱动今年增长的关键力量,这些产品中的MEMS含量继续增长。不仅智能手机与平板已经具有加速计、麦克风、体声波滤波器和3轴陀螺仪等标准MEMS器件,而且一类新兴传感器也在刺激该市场的增长。这个领域的MEMS器件包括用于室内导航的压力传感器,高像素相机中用于自动对焦的MEMS激励器,微型投影仪,热电元件,以及可能还有MEMS定时器件与RF MEMS开关和可变二极管。
但今年真正的明星是3轴陀螺仪,这是一种标准MEMS器件,当它与加速计配合使用的时候,可以让设备在六个方向感测运动:左,右,上,下,前与后,从而可以更加精确地感测运动。2011年3轴陀螺仪的营业收入将从去年的1.27亿美元剧增到4.2亿美元。3轴陀螺仪已被用于苹果iPhone和三星Galaxy SII等智能手机;苹果iPad 2和三星Galaxy Tab等几乎所有平板产品;以及游戏设备,如索尼的PlayStation Move动态控制器。
总体来看,今年陀螺仪将是营业收入增长第二快的消费与移动MEMS领域,仅次于加速计。加速计可以让智能手机改变画面的显示方面,从纵向变成横向,或者从横向变成纵向。
不难预料,今年手机将是的MEMS应用领域。手机MEMS营业收入将达到12.1亿美元,约占总体消费与移动MEMS市场的50%。游戏将排在第二位,营业收入预计达2.2149亿美元。媒体平板将排在第三,营业收入预计为1.5864亿美元。平板领域的MEMS营业收入增长速度将快,比2010年的3683万美元大增331%,明年有望取代游戏,成为第二大MEMS应用领域。
由于休闲游戏市场饱和,今明两年游戏应用领域将会下降,并在2013-2015年随着使用动作传感器的新型平台的出现而再度扩张。但与游戏不同,其它所有领域都将持续增长,包括笔记本电脑、独立投影仪、相机、白色家电、MP3播放器、遥控器,PC、玩具直升机、个人导航设备与电子书阅读器的电池充电器。
今年稍早的时候推出了两种新的MEMS器件。其一是Knowles Electronics在4月推出的一种新型控制杆。Knowles Electronics是的MEMS麦克风制造商。这种MEMS控制杆放弃了光学或磁传感器,体形更纤细,功耗更低。IHS公司认为,这种器件应该很快就会进入手机与平板的游戏配件。
其二是德州仪器5月推出的一种热电元件。该元件是种非接触式温度传感器,可以置于手机或平板产品中的处理器旁边,监测手机或平板产品的温度。通过控制散逸热,该热电元件可以帮助更好地调整处理器的运行,并助其实现性能。