来源:腾讯
时间:2014-01-03
从在国内上市销售的台4K电视开始,到今年12月份为止,4K电视的销量一步一步在增加,更多的品牌、更多的系列以及更多的产品丰富着4K电视的产品线。不过,该类产品从刚上市售价高达20多万到现在不足7000元,4K电视市场份额的提升速度并没有与价格下降的速度所持平。对于4K电视的普及,可能我们之前说的多的就是片源问题。为此,电视厂商、内容供应商等等各方面也都一直在不断努力,虽然现在看来可能还效果甚微,但总体走势比较乐观。即便如此,我们也应该清楚的认识到,其实在4K电视的普及道路上,除了片源,需要解决的问题还很多。
大屏4K电视价格过高
从目前市场中来看,对于4K电视产品,绝大多数消费者都一直还处于观望态度,究其原因只有一个字:贵!当然,虽然目前市场中也出现了一些低价的4K电视机型,但是这些低价产品多为小尺寸机型,在显示效果上其实并不能完全体现出4K超高清分辨率的水平。因此,面对着那些确实也“物有所值”的昂贵大屏4K机型,“囊中羞涩”成为了许多朋友的感觉。如索尼65英寸4K电视KD-65X9000A目前官方报价34499元、三星55英寸4K电视UA55F9000AJXXZ官方报价29999元、创维50英寸4K电视50E8EUD报价也在万元左右……虽然除了双11及双12这样的大型促销活动以外,几乎所有的大屏4K电视在价格上每个月都有不同程度的下滑,但依旧比同品牌、同尺寸的全高清电视价格高很多。再加上当前4K影片匮乏,这样的价格成为了4K电视普及之路上道“不可逾越”的屏障。
用户接受度不高
我们承认,4K电视的高分辨率及大尺寸设计是市场的热点,也确实能够为观众带来视觉提升。那么为什么会存在用户接受度不高的问题呢?实际上主要的原因则是因为部分国内厂商操之过急,希望借助一些小尺寸低价产品来把4K概念强加于消费者头脑中。我们在市场中看到,一些价格明显低于平均主流水平的4K产品往往都采用了40寸左右的小尺寸规格,而我们先且不说这些产品本身的刷新率是否足够高?LED灯管的寿命是否足够长?内置的扬声器是否能够确保影音体验得到满足?就其关键的实际视觉体验就要大打折扣,与大屏幕的主流4K机型有着天壤之别。这样一来,许多朋友买回家的小尺寸4K电视实际上与全高清电视效果相差无几,更是造成了对4K概念的模糊。
电视周边设备匮乏
除了4K电视价格、用户接受度之外,4K电视的发展与其周边也有着很大的关系。许多人认为,4K电视的周边设备花钱不就可以买到吗?其实不然,电视的发展依靠整个产业链的发展,4K电视的升级也带动着整个产业链的改革。但目前对于消费者而言,在拥有4K电视之后,可以选择的周边设备却寥寥无几。例如,由于每部4K影片的尺寸都要在100GB以上,很明显之前承载高清电影的蓝光光盘无法较好的存放4K内容,而当我们拥有一台4K电视后,用哪种载体存放4K影片?而又用哪种播放器能够很好的解码4K影片?这些也都成为了摆在4K电视面前的难题。虽然我们也不时在新闻中看到过一些解决方案,例如索尼的FMP-X1等产品,但其约合4300元人民币的价格对于普通消费者来说还有些遥远,让人有些“望尘莫及”。
广播行业支持力度不够
除了上面所提到周边设备的匮乏以外,4K影片在播放过程中广播电视行业的更新换代也成为4K电视普及缺乏的动力。我们说,电视广播行业需要完成对4K节目的录制、编辑处理、传播等多个方面工作,但这些工作都需要相关的4K设备来支持,虽然我们近期许多的新闻中也看到,如英国天空电视台就使用4K“超高清”技术直播了一场英超比赛,成为英国首个提供4K电视直播的服务商;索尼联合国际足联宣布,继去年夏天的联合会杯之后,2014年的巴西足球世界杯决赛将被拍摄成4K信号等等消息,但或许拍摄的设备问题好解决,而如何传输到观众的家中,又成为了一件非常麻烦的事情。目前国外4K电视台支持的4K节目传输的方式简单言之,是先将4K内容拆分成4个独立的内容并由4个不同的通道进行传输,到接受端之后再进行汇合。而对于国内来说,高清信号传输的问题才刚刚勉强得以解决,想要普及4K,显然又是一次巨大的挑战。
除了片源,4K电视周边设备、4K电视节目建立、优秀的用户感受、实惠的价格等等问题都成为了当前4K电视普及道路上的一些沟沟坎坎,虽然目前业界各个方面都在针对这些问题着手解决,而且有些已经逐渐成效,但作为普通消费者,我们仍然还是希望速度能再快些,这样我们就能离4K更近些。