• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

诺基亚千元力作,Lumia 525拆解测评

来源:我爱方案网
时间:2014-01-02

分享至:

【导读】作为主打低端市场的WP设备,Lumia 525外观时尚灵巧,配置与体验也可圈可点,只是不知在我们很难看到的内部做工方面,诺基亚会为这款千元级产品打造怎样的品质?当然,这也是很多用户在购机时所关注的问题。因此,今天笔者就为大家带来了Lumia 525的拆解评测,以探究它的内在品质究竟如何。

众所周知,诺基亚首款WP手机Lumia 800是一款单核机型,而在它推出之时,手机行业已经充斥着大量的双核Android手机。但在体验上,Lumia 800的流畅度似乎更胜后者,这得益于WP系统对硬件要求较低。但应用少是WP系统硬伤之一。但时过境迁,如今的WP应用商店已经逐渐完善起来,能满足消费者的应用也逐渐增多。

微软在收购诺基亚后,其战略布局也有所改变。在Lumia 1520等高端强机逐渐推出后,低端市场却一片空白。虽然此前的机型在随着时间的迁移已逐渐降价,但用户对于旧款机型却不大愿意买单。同时国内的千元机大战从未消停,此次诺基亚也参与其中。

日前,诺基亚正式推出了新款千元WP8机型—Lumia 525。该机配备4英寸超灵敏触控屏,搭载1GHz骁龙S4双核处理器、后置500万像素摄像头、支持720P 30fps高清摄像,同时它还内置1GB RAM+8GB存储组合(支持64GB的扩展),并运行全新的Windows Phone 8操作系统Lumia Black版本。

眼看去总会以为Lumia 525是一款一体机,但实际上它的后壳是可拆卸的,这自然会为拆机工作带来很大的便利,只是后壳的拆卸较为困难,因为Lumia 525并没有在边框处安置拆卸槽,所以就需要我们用指甲或专业的工具撬开后壳。

打开后壳,我们看到Lumia 525配备了1430毫安时电池、MicroSIM(小卡)卡槽、MicroSD卡槽,以及8枚“六角”螺丝。

不过从工艺上来看,这块主板和零部件的用料都比较考究,做工精致,且没有找到毛糙的细节,整体品质在同价位产品中为。另外,元件集成度低,也就意味着故障率会低,同时也更易拆解和维修;屏蔽罩焊死同样是一把双刃剑,这样好处在于可为芯片提供更充分的保护。

Lumia 525屏幕面板相对较厚,外露区域大多采用金属面板,顶部从左至右分别为:光线/距离感应器、听筒。

图为听筒。

图为光纤/距离感应器。

总结:

从整个拆机过程可以看出,Lumia 525的组装结构非常简单,这意味着对它的维修(尤其是自己维修)会比较困难,在日后更换芯片或零件时,可能要进行暴力拆解。不过值得一提的是,作为诺基亚豪门家族的一员,Lumia 525在做工上体现了较高的工艺水准。因此,对于那些在意手机品质,而并不考虑日后维修的用户们来讲,Lumia 525的确是一个非常不错的选择。

图为键盘触控排线。

断开排线后可直接将主板取出,翻开主板背面,除可见的震动器、USB接口、按键外,其余依然是大片的屏蔽罩,且屏蔽罩均与主板焊死,这不仅会影响到我们对主要芯片的识别,还会对以后的维修造成一定的困难。

图为震动器。

图为USB接口。

图为音量按键。

图为电池触点。

图为MicroSIM卡槽。

图为MicroSD卡槽。

下面我们要做的就是断开排线,将主板取出,好在主板排线并不多,只有屏幕触摸控制排线和按键触控排线。

图为屏幕触摸控制排线。

需要注意的是,中壳上安置有十处卡扣,以保证和机身主体固定,所以在用撬棒分离中壳时,一定要注意力度,避免损坏卡扣。

将中壳取下,可以看到,其内部非常的简洁,除底部内置一枚扬声器外,再没有其它的元件。

图为扬声器。

接着将目光转移至今天的主角,Lumia 525采用了“L”型主板,从正面来看这块主板的元件集成度并不是很高,我们可以比较清楚的看到后置摄像头、电池触点、MicroSIM卡槽、MicroSD卡槽,但除此之外,其他的零部件都被屏蔽罩遮蔽,而且屏蔽罩是与主板焊死的,因此无法拆解、识别。

图为后置摄像头。

图为1430毫安时电池。

内置MicroSIM(小卡)卡槽、MicroSD卡槽,以及8枚“六角”螺丝。

首先,使用专业螺丝刀把这8枚螺丝拆除,然后用撬棒沿边框缝隙线撬开,就可以把中壳拆开。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、 Future (富昌)、Avnet(安富利)、 Arrow (艾睿)、 Chip1stop 、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻