• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

思博伦为OFELIA提供强大的SDN/OpenFlow虚拟网络测试

来源:21ic
时间:2014-01-02

分享至:

全球网络、设备及服务测试领域的思博伦通信近日宣布,OFELIA(OpenFlowinEurope:LinkingInfrastructure and Applications, 欧洲OpenFlow)正在使用Spirent TestCenter Virtual开展SDN/OpenFlow测试。OFELIA是一个泛欧洲研究社区环境,目前正在一个具备OpenFlow能力的广域网中开展各类实验。

OFELIA项目协调员HagenWoesner指出:“思博伦的测试解决方案使我们的研究人员能够充分利用扩展程度和真实度极高的测试流量,更好地理解SDN/OpenFlow和网络功能虚拟化的优势。”

思博伦通信负责欧洲、中东及非洲业务的副总裁DavidHill表示:“具备SDN/OpenFlow能力的全新架构将能够在计算机和网络层实现更高的可编程性和敏捷性,但是,细节决定成败,因此了解每一层的性能和可扩展性,以及这些因素相互关联的方式,都具有至关重要的意义。在SDN的发展、测试和标准化活动中,与OFELIA开展的这项计划是思博伦为SDN所做贡献中极为重要的组成部分。”

OFELIA的成员可以在位于任何OFELIA环境内的任何服务器上,或者测试平台上初始化SpirentTestCenterVirtual。一台或多台思博伦的虚拟机(VM)可以连接至测试平台上运行的任意一台实验虚拟机或虚拟机组,从而对被测虚拟机的功能、性能、可用性、扩展能力和安全性进行测试。思博伦虚拟机可部署在本地,在单点执行测试,也可以部署在全球,在多点及多个位置进行测试。

SpirentTestCenterVirtual还为OFELIA提供了OpenFlow测试解决方案。每台SpirentTestCenter Virtual虚拟机都有能力仿真OpenFlow控制器,并在基于OpenFlow的基础设施上提供数据流。思博伦能够在物理和虚拟OpenFlow网络设备的任意混合形式上,使用Spirent TestCenter高速以太网测试模块的任意组合,以及Spirent TestCenter Virtual,对流扩展能力和转发性能进行基准测试。这是一项在业界中的首创能力。

SpirentTestCenterVirtual是一种驻留在虚拟机和服务器上的软件模块,能够针对整个云和数据中心基础设施提供无与伦比的可视性。它可以扩展和补充SpirentTestCenter的能力,使之能够更好地对虚拟交换机、网络虚拟化,以及OpenStack、VMware vCloud和CloudStack等云平台的性能进行基准测试和优化。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式 电子元器件采购网 , 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在 IC采购 , 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签 电子元器件采购网 元器件交易网 IC采购

更多新闻