来源:新电子
时间:2014-01-02
Android加安谋国际(ARM)的「双A」设计将大举进军个人电脑(PC)市场。PC品牌厂为加快开发新产品模型并降低成本,已开始扩大导入Android加ARM的开放性软硬体平台,因而促进此一新兴设计架构快速在PC市场上崛起,强势挑战传统Wintel模式的市占地位。
资策会MIC产业顾问暨组长周士雄提到,Android加ARM的设计也开始扩散到一体成型电脑、伺服器设计中,逐渐壮大应用版图。资策会MIC产业顾问暨组长周士雄表示,2014年Android与ARM的开放性软硬体整合平台势力将持续扩张,并以此新兴双A设计形式全面渗透平板、二合一(2-in-1)笔电,进而加速传统Wintel模式改朝换代,取代微软(Microsoft)Windows在总体Mobile PC(平板加传统笔电)市场的主宰地位。
事实上,在行动风潮带动下,传统笔电业者已加紧转型,并在新产品设计中混合平板装置的低功耗、低成本设计元素,开创出新的变形笔电产品模型;因此,周士雄认为,笔电和平板已不再壁垒分明,未来将朝向Mobile PC的统称形式发展,并牵动一连串的设计转变。
由于市场对Mobile PC的功耗、轻薄度与价格要求日益严格,因而也促进新兴双A设计模式的渗透率火速蔓延。周士雄指出,基于Android加ARM平台的开放、低价及高灵活度特性,PC制造商已相继摆脱传统Wintel设计框架,改搭Android加ARM设计架构,以满足市场需求。
根据资策会MIC统计,近年Android作业系统在整体Mobile PC市场的成长率节节高升,2013年已达到34.2%市占率,紧追排名Windows的37.1%;预估至2014年将可一举超越Windows,以38.6%市占率摘下桂冠。
周士雄进一步强调,在资讯类产品价格竞争加剧的情况下,ARM架构的低成本多核心应用处理器加上无须授权费用的Android作业系统,无疑已成为品牌厂快速在市场上攻城掠地的重要武器,包括惠普(HP)、联想、华硕和三星(Samsung)等大厂皆竞相推出Android笔电或Chromebook等新一代Mobile PC,足见双A设计热潮正日渐风行。
据资策会MIC研究报告指出,2013年采用ARM架构处理器的Mobile PC已突破五成,正式跃居市场主流,而x86处理器则从2012年接近六成的水准,滑落至仅剩四成左右。
周士雄分析,ARM与x86处理器市占消长原因,除了ARM在平板市场惊人的成长率带动外,更重要的是品牌厂和OEM产品设计策略转变,促进ARM加速瓜分x86在传统PC领域的占有率,所以能在短短3~4年内超越x86规模。预估至2014年,ARM处理器渗透率更将飙升至61%,而x86处理器则将下探39%市占水准。