来源:21ic
时间:2014-01-02
鉴于当前东亚地区严重的空气污染形势,夏普宣布,将于2014年2月开始发售PM2.5检测模块DN7C3JA001,售价为10500日元。这款检测模块具有检测PM2.5以及更大的颗粒物的功能,并且具有世界上短的检测时间。
目前PM2.5检测仪器都是采用数种方法将PM2.5立子和其他悬浮颗粒物分流,然后使用光传感器测量。业界目前普遍采用的仪器结构复杂,需要定期维护,并且仪器本身价格不菲。但是DN7C3JA001模块将分流器和利用LED的高精度 传感器 结合并小型化,可以使仪器基本实现免维护,并且成本也会有所降低。
除了PM2.5检测以外,DN7C3JA001还可以检测PM10等更大的悬浮物颗粒,以便空气清新机以及空调等家庭电器使用。DN7C3JA001检测所需时间仅为10秒,并且可以输出各种信号以便进行监视和控制。
DN7C3JA001不但会用在夏普自家的产品上,也会开放出售给其他厂商,甚至还可以打包信号转换套装和包含监控用LCD屏的套装。如无意外的话,在下一年春夏季我们就可以看到不少使用了这个传感器的产品了。