2013后一天的惊喜,9.9元小米随身wifi体验

来源:我爱方案网
时间:2014-01-02

分享至:

【导读】今天,也是2013年后一天,中午12:00小米随身WIFI与小米3联通版一同首发开卖。这款售价9.9元的小玩意儿被小米视作给米粉们的“新年礼物”,所以首轮购买无需预约。接下来我们一起来体验下小米的年终回馈,看看你花的9.9元值不值。

非常幸运,能赶在产品开卖前提前拥有了这只小东西。在2013爆米花年终盛典上,小米给在场的所有米粉送了一只,非常小巧、非常精致、非常简约也是非常有用的小东西。大家一起来看看。

从规格和功能上来讲,小米随身Wi-Fi和之前发布的360随身Wi-Fi、小度Wi-Fi没有什么区别,主要作用就是可将PC网络转变为Wi-Fi热点,供周边移动设备使用。此外,用户在将账号与金山快盘绑定之后,可获得1T的超大云存储空间,还可通过随身Wi-Fi的设置,用手机直接访问电脑上的共享文件夹。以下为网友随星的风奉上了小米随身Wi-Fi的使用体验。

小米随身WiFi采用包装的是小米配件通用的简约白色自封袋,正面透明,可以看见产品的样式颜色。



背面有W1N的型号标注,意味着以后可能会有更新迭代。



一个小区的随身WiFi、一根挂绳、一张使用说明,就是全部。



简单精致,用途却小有文章,来看看说明书。



概括起来有这几个功能:一是共享电脑的有线网络,二是共享电脑的文件资料,三是云盘。整体感觉还是挺实用的。

细节实拍:

这次拿到的是黑色的小米随身Wi-Fi。



这个形状看起来就像一个非常迷你的小米路由器。



盖子是磨砂半透明的。



和1元硬币对比,真是非常小巧,便携性很好。



盖子上留有挂绳孔。



标配的挂绳直接套上就可以随身携带了。





可以直接挂在钥匙上。



取下半透明的盖子,带有USB插头的底座就暴露出来了。



盖子和底座咬合得非常紧,看样子不会出现滑脱的情况。但也不保证长期使用不会磨损松脱。


安装使用

首先是下载驱动,到小米官网下载



安装驱动时会看到防火墙拦截提示,一路绿灯通过。



安装成功后桌面会自动生成快捷方式。



将随身Wi-Fi插入电脑的USB端口(没有指示灯)。



电脑右下角弹出透明的功能窗,说明正确识别。



赠送了1T的金山快盘空间。

总之,非常实用的小配件,设计精巧便携。非常适合经常出差住酒店的朋友随身携带。需要的话可以趁着新年特价入手,机会难得。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、 Future (富昌)、Avnet(安富利)、 Arrow (艾睿)、 Chip1stop 、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。