来源:EEWORLD
时间:2014-01-02
2013年12月中旬,闪存领导厂商Spansion携新成员向世人亮相:1.8V NOR闪存Spansion® FS-S 产品家族和Spansion® FL 双四路 SPI 产品家族。有力地扩充了Spansion NOR阵营,主打高速,新产品凭借高性能依旧领跑闪存业。
1.8V NOR闪存Spansion® FS-S 产品家族 1.8V NOR闪存Spansion® FS-S 产品家族,其读取速度可以达到133 MHz,而在双倍数据速率(DDR)模式下则可达 80MHz,这样该产品可达80 MB/秒的读取吞吐量,比其他竞争产品高出50%此外,其编程性能可达到1.08 MB/秒,比竞争产品快一倍,能够加速制造吞吐量并大幅降低编程成本,达到业界水平。Spansion FS-S产品家族同时还提供了可达0.5 MB/秒的快擦除速度。这个产品家族更多应用在要求低功耗领域,能够为网络存储、计费系统、汽车、智能仪表、现场可编程门阵列(FPGA)、数码相机、医疗设备、打印机、基站和蓝牙设备等提供理想的解决方案。现在各种低功率,特别是用电池的驱动上,对节电的要求越来越高,在不牺牲性能的同时,相信FS-S 产品家族能提供给工程师更好的解决方案。
Spansion® FL 双四路 SPI 产品家族 汽车电子、家庭和工业控制以及高性能消费应用正在越来越多地采用图形用户界面,以改善与简化用户与机器之间的互动。这个发展趋势正在产生越来越多的高清晰度的图像、动画甚至是视频。Spansion® FL 双四路 SPI 产品家族正是针对满足人机交互界面等多图像应用的需求而推出的, 该产品家族显著的特性是:拥有业界的读取性能和小的封装占板面积。读取性能达到160MB/s,比目前快的其他SPI提升240%,启动时间和代码执行时间非常短。另外,擦出速度为1MB/S, 几乎是其他串行产品的两倍。编程速度为3MB/S,比市场上其他产品快2.4倍。使用寿命达10年。 以往为了达到吞吐量的要求,工程师常用的方法是将两个双数据率(DDR)四路输入/输出 SPI 闪存设备并连在一起,用Spansion® FL 双四路 SPI 则可以减少占板空间,相比于传统并联的做法,Spansion® FL 双四路 SPI 可以节约大于50%的空间,并且能够简化设计,提升性能。 Spansion® FL 双四路 SPI 采用通用BGA(8毫米×6毫米)封装,对于未来的升级,带来很好的兼容性。其主要应用领域为汽车电子仪表盘、信息娱乐系统、智能家居,高端消费类产品(比如高端机顶盒)也可以用到这个产品系。另外,Spansion十分注重加强本土市场策略,与主芯片厂商紧密配合,把Spansion和主芯片做成total solution。据Spansion表示,该产品家族将在明年一季度提供样品,二季度实现量产。 此次发布的两个产品家族都可以提供两个温度控制级别:工业(-40℃ 到 85℃)和汽车厢内(-40℃ 到 105℃)温度范围。也都一如既往提供丰富的安全性保护措施:首先BGA是相对安全的封装,他没有引脚露在外面。在硬件方面,提供了一次性编程区域,这个区域可以供客户一次性写入机密的东西,不能再改变。针对芯片内部结构的每个扇区提供独立的保护开关。两个产品系列的制程均为65nm。关于先进制程,在访谈中Spansion也谈到了其32nm产品的计划:Spansion目前量产65nm和45nm,然后32nm已经在研发了大约一年,个32nm产品计划在2015年年底研发出来。
ICkey( 云汉芯城 )是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。