• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

ARM COO:2014年32位处理器仍将是主流

来源:天极网手机频道
时间:2013-12-31

分享至:

 ARM是的半导体知识产权 (IP) 提供商,1991 年成立于英国剑桥,主要出售芯片设计技术的授权。已遍及工业控制、消费类电子产品、通信系统、网络系统、无线系统等各类产品市场,ARM 技术正在逐步渗入到我们生活的各个方面。

 伴随着移动互联网大潮的到来,智能手机、平板成为风靡全球的消费电子产品。基于ARM架构的微处理器更是凭借低成本、高性能、低耗电的特性成为手机、平板等智能终端的。自2005年,每年超过一亿的手机销售约98%至少使用了一个ARM处理器。在2012年,微软与ARM科技生产了新的Surface平板电脑,还有,AMD宣布它将于2014年开始生产基于ARM核心的64位服务器芯片。

 2013年11月,天极网受邀参加了ARM公司在深圳举办的ARM Technology Symposia(技术研讨会),期间,ARM全球首席运营官Graham Budd以及ARM GPU产品经理史蒂夫·斯蒂尔接受了媒体专访。

 访谈期间,Graham Budd非常有针对性的回答了媒体关于ARM公司战略以及产品相关的提问。Graham Budd表示,ARM的成功是大家对于开放市场的认可,是ARM与众不同的特殊商业模式所带来的双赢结果。针对大家都非常感兴趣的关于ARM在可穿戴设备、物联网、服务器以及2014年64位元与8核心处理器等问题,笔者进行了综合整理,如下:

  1、物联网以及可穿戴设备  

 ARM认为可穿戴的设备在未来的机会是非常大的,已经有可穿戴厂商在他们的设备上运用到了ARM的产品。而手机将会是物联网的核心,,ARM在芯片方面的优势在未来能够广泛的应用在可穿戴设备上面,而A变化未来帮助厂商迅速适应新变化,并进行融合创新

  2、关于竞争和商业模式  

 不管是有心还是无意,人们总喜欢将Intel和ARM公司对比,这两家在微处理器领域拥有绝对影响力的公司将会是长期的竞争对手。

 Graham Budd表示,ARM非常欢迎竞争,也乐意和任何合作伙伴合作,ARM帮助所有的合作伙伴在ARM的产品上面都能有极大的增值空间,同时,ARM在现有的基础上不断的增加新的接口,的受益者将是大众消费者。

  3、云服务的发展对于服务器业务的发展有何影响、ARM在这块业务的进展如何?  

 在服务器 ARM花了将近20年的时间来建立基础。在中国国内,已经有客户采用了ARM架构的服务器。Graham Budd表示,服务器需要有破坏性的创新,在服务器领域,ARM的确是后进者,但是ARM对于自身未来在服务器的前景非常乐观。Graham Budd大胆预测,未来,ARM会占有30%左右的服务器市场份额。

  4、64位在移动领域的变化(8核)  

 ARM对64位或者8核并没有进行有针对性的调研。但是ARM相信,2014年32位元仍将是主流

 之后,ARM的GPU产品经理史蒂夫·斯蒂尔针对ARM的GPU Mali系列进行了相关介绍。

 史蒂夫表示,截至目前,关于Mali授权协议共达到84个,出货量也较几年以前有了十倍增长。在智能手机领域ARM的市场份额大概超过20%,在安卓的平板上则超过50%,在数字智能电视领域份额则超过70%。所有由中国厂商制造的基于安卓系统的产品,75%都是用的Mali的GPU。

 ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(     安富利    )、Arrow(艾睿)、Chip1stop、     Onlinecomponents    、     Master    等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签 Onlinecomponents Master 安富利

更多新闻