• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

大学生自制低成本取暖“神器”,40分钟升温12.5℃

来源:我爱方案网
时间:2013-12-30

分享至:

【导读】寒冷冬日,如何在较短的时间内,用便宜的方法,让室内的温度快速升高?近日,网络上一则“南方学霸大学生自制取暖‘神器’”的视频受到热捧。只需使用蜡烛、花盆、砖块,就能在短时间内使室内温度提高10℃以上,成本不过十几元钱,并且不受用电的限制。

如此简单的一个组合,真的能驱赶寒冷的空气,提升室内温度吗?记者用温度计、红外线测温仪等进行了实验,40分钟后,一间10平方米的密闭房间就能升温12.5℃。由此看来,这一取暖方法确实可行。不过需要提醒大家的是,在室内使用明火一定要注意安全。

实验准备

图1

准备材料:普通红砖3块、大小陶瓷花盆各1个(以倒扣后,大花盆能盖住小花盆为宜)、蜡烛4根、温度计、红外线测温仪【见图1】。

实验地点:一间10平方米的房间,关闭门窗。

实验一

蜡烛、花盆、砖块,如此简单的组合,为什么能让室温有效升高?

制作步骤 取暖“神器”制作简单

图2

1.将4根蜡烛点燃,把3块砖头首尾相接,围成一个三角形。将蜡烛放在三角形的中心处【见图2】。

图3

2.把三块砖头当成底座,将小花盆倒扣在蜡烛正上方【见图3】。

图4

3.堵住小花盆上方的通气孔【见图4】。

图5

图6

4.把大花盆套在小花盆外面,这个花盆顶部的气孔是敞开的【见图5】。至此,取暖“神器”制作完成【见图6】。

实验二

扣上两个花盆就能实现热交换,但如果没有热交换,4根蜡烛产生的热量会有多少?是否能起到同样的升温效果? 实验步骤

图15

1.打开门窗让房间通风,使室温恢复到与外界相同的13.8℃,再关上门窗【见图15】。

2.点燃4根蜡烛,上面不扣花盆。半个小时后,室温为15.3℃。相比扣罩花盆后的温度,有一定的差距【见图16】。

实验原理

没有花盆,蜡烛的热量释放是散开的,跟外界的冷空气相撞,导致单位时间里,跟蜡烛接触的冷空气相对较少。而扣罩上花盆之后,空气流动比较有序,冷空气都从小花盆的里面流入,加热后的空气从大花盆的顶部跑出,这样一来就能实现较高的加热效率。

检验步骤

室内温度变化明显

1.在制作“取暖神器”前,用温度计测得室温为13.5℃【见图7】。

图8

2.“取暖神器”制作完成后关上门窗,查看室内温度。此时是晚上9时38分,温度计显示为13.8℃【见图8】。

图9

图10

图11

3.10分钟后,用红外线测温仪测得大花盆表面温度是42℃【见图9】,而里面的小花盆表面温度是91.5℃【见图10】,此时的室温是14.1℃【见图11】。温度仅增加了0.3摄氏度,温度变化的感觉并不明显。

图12

4.半个小时后(晚上10时08分),室温增加至18.8℃,人体开始感觉到室内不像之前那样冰冷【见图12】。

图13

图14

5.40分钟后(晚上10时18分),室温突破20℃大关,飙升至26℃【见图13】。用红外线测温仪测得大花盆表面温度是70.8℃【见图14】,站在旁边能感觉阵阵暖意,非常舒适。

实验结论

制作取暖“神器”前,室温为13.5℃;使用取暖“神器”40分钟后,室温升至26℃。前后相差12.5℃,显然,用简单材料制作的取暖“神器”确实能在较短的时间内,让室内的温度快速升高,且成本较低。

实验原理

这个“取暖神器”是利用对流传热的原理。空气从小花盆底部进去,在蜡烛热量的加热下,空气温度升高,导致热空气往上升。随着压强变大,热气从花盆底部的两边冒出,然后再往上升,与大花盆之间形成了一个空气的流动,热气从大花盆的中间往上冲出去,这个过程实现了和外界的一个热交换。

特别提醒

经实验,这款简易、廉价的制暖“神器”特别适合户外露营所用,在室内也能驱赶湿冷。需要提醒大家注意的是,由于是用蜡烛明火取暖,虽有砖块隔绝火源,但仍然有一定危险性,需要十分注意用火安全。此外,取暖是在较小的密闭空间内进行,时间长了会产生二氧化碳等有害气体,对人体产生不良反应。所以,要注意定时通风换气,不要长时间待在密闭空间内取暖。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet( 安富利 )、Arrow( 艾睿 )、Chip1stop、Onlinecomponents、 Master 等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻