NI全新Compact视觉系统 打造前所未见的工业视觉

来源:21ic
时间:2013-12-27

分享至:

国国家仪器有限公司(National Instruments, 简称NI)美近日发布NI CVS-1457RT,坚固紧凑,采用1.66 GHz英特尔Atom处理器,并设有两个独立的GigE Vision端口,支持以太网供电(PoE)技术。 这些端口支持以太网总线的确定性摄像头触发,因此用户可以通过单个以太网电缆为摄像头供电,发送触发并获取图像。

NI CVS -1457RT还设有基于FPGA的I/O,可以结合易于使用的视觉RIO API,紧密同步视觉检查结果与其他的系统部件,如编码器、喷射器和接近传感器。 NI CVS-1457RT能通过NI LabVIEW系统设计软件或用于自动检测(AI)的NI视觉生成器进行编程。

NI CVS -1457RT是 LabVIEW可重配置I/O (RIO)架构中的一部分,在NI图形化系统设计平台中不可或缺。 图形化系统设计以现代化的方式设计、原型开发并部署嵌入式监控系统,将开放的 LabVIEW编程环境与现成的硬件相结合,极大地简化开发,使工程师可以在单个环境中结合强大的视觉工具、I/O、工业通信、数据记录和人机界面。

“NI CVS-1457RT是NI Compact视觉系统的又一大突破,”NI嵌入式系统产品市场总监Jamie Smith表示。 “我认为对工程师和科学家来说,它是机器制造、自动化检测、制造或质量保证方面的视觉系统 。”

主要优势:

• 组成结构: 体积小、坚固耐用、无风扇,使NI CVS-1457RT成为了工业应用的理想选择。

• PoE技术: NI CVS-1457RT降低了布线的复杂性,并兼容市场上的低成本PoE相机和非PoE GigE相机。

• I/O与同步: 板载I/O包括八个隔离数字输入,8个隔离数字输出/两个 晶体管 -晶体管逻辑I/O、正交编码器、一个VGA接口、两个USB接口、一个串行端口和LAN端口。

• 可使用LabVIEW编程: 工程师们可以获得LabVIEW RIO架构带来的开发效率优势,将NI CVS-1457RT轻松集成到现有工具链中。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、 Wpi (大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、 Onlinecomponents Master 等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。