高手教你打造智能无线供电的LED台灯

来源:我爱方案网
时间:2013-12-26

分享至:

【导读】无线供电是一个很吸引人的制作课题,许多电子类杂志和论坛上都有关于制作无线供电电路的介绍。今天介绍的这个无线供电装置,除了传输效率比较高,它还有一个显著的特点:能自动检测有无接收部分工作,只有检测到确有接收器在工作,它才会连续辐射无线电能,否则就始终只工作在低能耗的检测状态。

工作方框图如下。发射部分采用CMOS电路与场效应管的组合,这种组合不仅效率高,而且控制也简单易行。发射线圈采用李兹线和蛛网式绕法,以取得较高的变换效率。

第1步工作原理

1.发射部分

振荡源由1/4个CD4011和遥控器用的晶体组成晶振电路,实测振荡频率为560kHz,这个频率对收音机的中波段有两处干扰:560kHz和1120kHz。因手边没有更合适的晶体选择,也只好将就了。

4011是一个2输入端与非门,所以电路能否工作还取决于另一个输入端的电位,此输入端的电位由IC2(555电路)的状态决定, IC2输出占空比约等于1/10的方波,所以使高频振荡电路的工作与间歇时间比也等于1/10。

4011的另3个与非门并联起来作为推动级,把振荡与输出级隔离开。为了能在小功率的推动下也能输出足够大的高频功率,输出级选用场效应管IRF634,场效应管是一种电压控制器件,原则上不消耗激励功率,但它的极间输入、输出电容很大,有几百pF,如果直接接到4011的输出端,会因为CMOS门电路的输出电流很小而使波形的上升时间和下降时间变大,而导致效率下降。所以我还在CMOS门电路的后面加了一对互补的三极管,此互补管接成射极输出,具有极小的输出电阻,可以使方波的上升和下降时间大大减小。实践证明,加上了这级电路后效率有了明显提高。而且,使空载和有负载时的电流有显著的区别,这就为无线供电的智能化提供了简单可靠的检测依据。

在没有负载时,也就是说,无线供电的接收部分没有靠近发射线圈时,VT3的源极电流很小,R6上的电压降还不足以使VT4导通,所以IC3的第2脚上没有触发脉冲,第3脚上也没有高电平输出;一旦接收部分靠近了发射线圈,从发射级接收了足够的能量,于是使得VT3的源极电流增加,R6上也产生了足够大的电压,能够推动VT4导通,在VT4的集电极产生了幅度足够的负脉冲,驱动IC3使之输出高电平。此高电平通过VD2再送到晶振的控制端,使其工作在连续振荡状态,这样就完成了负载检测的任务。

我们说这个电路是智能无线供电电路,其原因就是它能自动检测有无负载。没有负载时它工作在间歇状态以节约电能,一旦检测到负载就工作在连续状态,使其正常工作。

图1中,Rp作为检测灵敏度调节;LED为工作状态指示(红灯间歇闪亮为检测状态,绿灯亮为连续工作状态);SA为维修开关,合上后,红灯连续亮,输出级连续工作,适于维修或弱负载时工作。

2.接收部分

实际上任何一个具有接收线圈的装置都可成为接收电路,这里只是给出其中一例,它可以实测接收部分的功率,也可以调整撤回路的谐振状态,使之灵敏度。电路很简单,就不再赘述原理了。电路如下图2。

第6步测源极电压波形

正确的波形应该跟我的差不多,如果不对,请检查电路。

第7步灯头制作

灯罩需要用的材料,将4个LED串联后装在散热板上。

第5步测电压波形

测试栅极电压波形。

测试漏极电压波形

第8步成品欣赏

台灯背面如图,底座下面是接收线圈。

第9步小结

台灯放在发射线圈上方,很亮吧!此时整机电流升到200mA左右,盒子里面的绿色指示灯也亮了。

发射刚电源时,空载电流很小,此时只有红色指示灯在闪亮(图片中看不到)。

小结

1.从场效应管各点波形来看,输出级的工作状态并不十分理想,尤其是源极电压波形存在高次谐波,这样显然会使电路的转换效率降低。究其原因,应该是因为栅极驱动电压的波形过宽所致。如果使栅极波形改为更窄些的脉冲,使场效应管的导通角更小些,估计效率会得到提高。

2.因制作时间比较仓促,从24V变9V直接采用了7809模拟稳压电路,其效率显然是十分低下的,如果改用开关稳压电源,则可大幅提高驱动部分的效率,使电路在间歇工作状态时更省电。

3.本装置是模拟桌面无线供电系统而设计的,所以发射线圈和接收之间的距离大于12mm,这样也使转换效率有明显下降,因为两线圈距离越大,效率必然越低。

4.无线台灯只是无线供电的一种应用,接收部分也完全可以用于无线充电、水下LED灯或旋转LED图形显示等领域。

5.因为现成的无线供电模块VOX330不容易买到,所以电源采用了24V直流。如果手边有高压无线供电模块,直接采用220V交流电将会更具实用性。

第4步发射部分

取一个大小合适的塑料盒,如图装入电路板,发射电路装在右边,发射线圈装在左边。


第2步零件选择

无线供电的效率与发射级的工作状态有关,同时也与作为发射电磁能量的线圈的质量也有非常密切的关系,所以发射线圈L1我采用36×Φ0.1mm的李兹线,绕在用光盘作骨架的蛛网板上。见图3:

线圈的骨架用光盘制作,为了避免涡流损失,光盘上的金属镀层应当去掉。骨架的内径为66mm,用36股Φ0.1的漆包线绕11匝。图2b中的接收线圈也绕成蛛网式,用24股Φ0.1的多股漆包线绕8匝。

高频输出级用大功率场效应管,如IRF系列的634、630均可,或其它耐压200V,电流5A,损耗功率大于20W以上的VMOS管。使用时需加上面积足够大的散热器。

谐振电容C4要求用绦纶电容,耐压200V以上;C11、C12、C13、C14要求耐压35V以上。定时电容C5、C10要求容量准确,漏电较小,好用钽电容,如果没有钽电容则应采用耐压25V以上的铝电解。C7、C8、C11、C12要紧靠IC4焊接。
其他元件没有什么特殊要求。

第3步无线供电台灯

实际制作无线供电台灯时,我依然按照原来的电路图,只是将作为假负载的50Ω电阻换成了4只串联的大功率LED。接收线圈用Φ1.2mm或更粗的漆包线做成圆盘状的线圈,其内径为67mm绕8匝,两端各留25cm的引出线,将来就作为小台灯的支架。

找一个光盘,去掉金属镀层,在适当地方钻两个小孔,将绕好的线圈引线穿过光盘上的小孔,并将线圈粘合在光盘上。

将4个1W的LED装在自制的散热器上。

另找一个直径80mm的小光盘(不必去膜)和一个大小适当的塑料瓶盖,作为制作台灯的灯罩的原材料。

电路板的正面和背面如图所示。

标签 小批量芯片 芯片代购 小批量芯片代购 ICKEY代购网 ICKEY