• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

全球首款透明平板亮相,配置“不忍直视”

来源:我爱方案网
时间:2013-12-26

分享至:


【导读】北京时间12月26日消息,据外媒报道,全球首款透明的平板电脑有望于明年发布。目前,这款透明平板的制造商Grippity公司正在通过众筹平台Kickstarter进行融资。Grippity平板用户可以通过背面触控屏操控平板电脑,但这配置实在是……  

  Grippity项目的负责人雅各布·艾希鲍姆表示,希望在明年1月24日前募集到19.9万美元。现在已经有104位支持者向其提供了1.9109万美元资金,资金缺口为18.2万美元,融资期限还有29天。据了解,早期阶段用户只需向该项目提供159美元或235美元,即可在这款透明平板上市的时间拿到正式版产品。  

  Grippity表示,通过这种透明的多点触控显示器,可以使用户用舒适的方式进行操作。同时,由于采用了透明显示屏,用户也可以在不影响观看屏幕的情况下,通过背面触控屏操控平板电脑。  

  据悉,Grippity平板电脑配备7英寸800×480半透明液晶显示屏,上部分25%的不透明区域用于拇指输入,搭载Cortex A8 ARM处理器,内置512MB RAM和4GB ROM,支持SD卡扩展,运行4.2.2操作系统(届时也有望采用Android 4.4),可通过WiFi和蓝牙进行数据连接。此外,这款透明平板还拥有背部电容触摸板、配备扩展可编程触摸区的正面电容触摸板,以及可控制电视机和DVD的红外传输器。Grippity公司指出,这款产品可以当做平板电脑、遥控器、游戏手柄和键盘来使用,用户可以根据需要自主选择用途。  

  虽然有着双面透明屏幕的噱头,但是这款平板配置实在太低端,甚至不如一部中端智能手机。这配置连小编都不忍直视了。  


标签 元器件采购 元器件采购平台 搜索平台 采购平台 Avnet采购

更多新闻