来源:电子工程网
时间:2013-12-26
在全球市场,根据Net Applications的数据,微软的Internet Explorer浏览器占据绝对市场优势。2013年11月份,IE占58.4%全球市场份额,Firefox占18.5%,Chrome占15.4%,Safari占5.9%,Opera占1.4%。
在中国市场有所不同。据CNZZ统计,11月IE浏览器以43.05%的份额位居,360系列浏览器以25.31%的份额排名第二,safari浏览器市场份额为9.10%,搜狗浏览器占6.90%位居第四,Chrome占4.98%位居第五。不过,根据百度流量研究院的数据,IE则以53.9%的份额占据首位,而Chrome以24.2%位列第二。CNZZ与百度的统计差距如此巨大实在令人吃惊。 预料之外的是,中国的电子工程师似乎更加偏爱谷歌Chrome浏览器。EEChina.com的流量统计结果显示,谷歌Chrome浏览器稳坐头把交椅,占40.7%。IE的各种版本总计占28.4%,显著低于Chrome。 另外,浏览器的市场呈现高度碎片化。搜狗高速、Firefox、傲游、猎豹、百度浏览器、QQ浏览器等都占有一席之地。 由于此结果是采用百度流量统计工具得出的,所以可能更接近百度流量研究院的数据。 表:EEChina.com用户中浏览器使用情况统计
|