来源:通信信息报
时间:2013-12-26
全球移动设备供应商协会(GSA)日前发布数据称,全球LTE商用网络数量在过去12个月中增加了78%,达到244个。GSA称,来自全球143个国家和地区的499家运营商正投资建设LTE,其中448家明确表示了建网计划,另有51家正进行各种试验和研究。
目前,我国4G业已发牌,应该说尽快实现4G的规模化商用,既是缩小我国电信业界与国外业界差距、推动TD-LTE国际化的需要,更是通信行业发展的内在需求。那么,从我国4G发牌到规模商用究竟需要经历多长时间?影响我国4G规模商用的主要问题有哪些?就此本报记者采访了工信部电信研究院专家吕新杰。
国内4G网络成熟至少需3年时间
记者:您预测,我国4G发展从发牌到真正的规模商用大致要经历多长时间,依据是什么?4G不能迅速普及的原因有哪些?
吕新杰:从4G发牌到真正的规模商用大致要经历2-3年的时间,也就是在2015年或2016年有可能实现规模商用。
之所以得出上述结论,主要是根据LTE国际发展的比较。数据显示,全球LTE商用网络数量在过去的12个月中增加了78%,达到244个,到今年年底,投入运营的LTE网络数将达到260个。而截至今年6月,全球LTE用户规模达到1.12亿,同比增长303%,其中美国、日本和韩国约占全球用户总数的88%。据此我们推测,2013年应该是LTE在全球尤其是美日韩开始规模商用的一年。而根据有关研究显示,影响LTE发展驱动力的根本因素是移动互联网业务需求和3G网络发展阶段不同,在这方面,中国相比于美日韩要延迟2-3年。据此推测,我国4G的规模商用应该在2-3年以后。
此外,由于我国此次只发放了TD-LTE牌照,而相对于LTE-FDD产业链来说,TD-LTE的产业链还不是十分成熟,因此,4G网络的成熟还需要3年甚至更长的时间,这些都会影响广大手机用户的用户体验,进而影响我国4G商用普及的进程。
过渡期:调动4G市场需求运营商需着力三大方面
记者:4G发牌到规模商用的过渡期有什么样的市场特征,需要哪些引导促其快速成熟?
吕新杰:4G发牌到规模商用的过渡期类似于产品生命周期中所讲的投入期,在这一阶段,由于网络覆盖不完善等原因,4G业务和产品还存在着某些缺陷;而且4G业务和产品刚和用户见面,尚未被消费者所接受,消费者从使用、接受到再扩散总要经历一个过程,即使是在产品缺陷解决后,销售仍然会很缓慢。业务和产品越新颖,投入期或者说过渡期就越长。还有就是目前我国的3G用户规模还处于快速增长期,在3G业务可以满足需求的情况下,消费者未必会选择4G业务。所以4G发牌到规模商用的过渡期用户规模会很小,增长会很缓慢,收入和利润会很少,甚至亏损。艾媒咨询的调研数据显示,目前仅有1/3的用户希望可以尽快办理4G业务,超过50%的用户持观望态度和对4G没有兴趣。
针对上述状况,电信运营商一方面应该加大宣传力度,使自己的4G业务和产品在短的时间里被范围的用户所知道和熟悉,例如,现在三大运营商都推出了自己的4G业务品牌。另一方面,有数据显示,影响中国手机用户选择4G服务的因素主要是资费、覆盖范围及速度带宽,分别占比58.7%、23.8%、10.1%,运营商应该着力解决好这三个方面的问题。
记者:4G在发牌到规模商用的过渡期,运营商自身需要做好哪些准备工作?
吕新杰:在4G发牌到规模商用的过渡期,运营商需做好网络覆盖、资费和业务方面准备工作。
在网络覆盖方面,美国、日本、韩国一直视其为LTE致胜的关键,我国也应该积极推进4G网络的覆盖。在未来2-3年内,一二类重点城市应实现城区连续覆盖,三四类城市应实现主城区连续覆盖,县城要实现数据业务热点区域覆盖。同时要做好多网协同的工作,4G和3G、2G、WiFi不是简单的替代关系,要进一步提高网络的大数据处理能力,通过网络协同和引导流量需求带动4G进入良性的发展轨道。
在4G资费方面,并不是单纯的降价,而是要重新设计套餐。在套餐的业务构成上,要将收费重点转向数据流量,从国际上来看,话音和短信免费已经成为趋势,美国运营商Verizon、Sprint、AT&T和T-Mobile的4G套餐大多包括了不限时间的通话和不限数量的短信服务,而重点是针对数据流量收费。其次,要精简套餐数量,为用户提供清晰明了的资费服务。西班牙电信流量资费出现了较大幅度的精简,由原来的五档减为了三档。Verizon对3G/4G资费统一化,便于用户理解。
在4G业务方面,4G移动互联网业务的典型特征是容量大、速度快、实时性视频传输稳定,所以针对个人用户,运营商可推出基于4G网络特征的视频类业务,在韩国,视频业务已经成为LTE的业务。针对企业用户,运营商可探索提供M2M服务,Verizon Wireless、Vodafone、SKT已开始提供基于LTE的M2M服务。
推动TD-LTE产业链成熟更多依靠国内厂商
记者:从市场趋势分析或者结合国外发展经验,推动4G产业链成熟的关键点是什么?
吕新杰:从国际上来看,无论从终端数量、还是从商用网络规模上,TD-LTE都无法和LTE-FDD相提并论,所以推动TD-LTE产业链的成熟可能更多地还要靠国内企业的努力。
在终端芯片方面,联发科、展讯(30.93, 0.00, 0.00%)等中国手机芯片企业应继续走依靠国内市场的道路,抓住国内大力发展TD-LTE的机遇,规避LTE-FDD方面存在的差距,占据LTE终端芯片市场一席之地;同时,运营商在制定LTE运营策略时,要对国内芯片产业进行适当的保护。
在终端方面,中国终端企业应加强与国内芯片企业合作,从TD-LTE技术着手,做好微创新,生产出满足国内LTE网络基本需求的终端,占据中低端市场。
在系统设备方面,通过扩大规模试验持续推动中兴、华为等的TD-LTE系统设备成熟。同时在LTE语音方案、LTE专利布局等方面,国内企业也要积极推进。