2013年的岁末年尾,小编盘点了手机摄像头行业这一年的“江湖大事”,找出了影响力的十件事:或革故鼎新、或领导潮流、或推动历史,笔者称之为:十宗“”,以飨读者。排名不分先后,唯以时间为序。
NO.1 摄像头采用PIXELS手机:HTC ONE
2013年2月份 HTC ONE发布,宣称其使用UltraPixels,它的像素只有约400万像素,但是像素点可以达到2.0µm的像素边长,比起普通的传感器1.1µm边长的像素点,能够增大约330%的进光量,从而实现更强的弱光拍摄。
该机型的发布掀起了手机摄像头成像不仅追求像素质,而是注重成像质量的另一条产品技术路线。
NO.2 信利先发布薄的1300万手机模组
2013年初,信利光电股份有限公司宣布其成功研制出世界上厚度薄(4.95mm)的1300万像素微型摄像模组。 该模组采用新型图像传感器,分辨率达到4208×3152,1080P全高清录像可达60帧高帧率。
2013年3月30日,东芝公司也宣称发明的一款 1300 万像素摄像头厚度仅为 4.7 毫米,而目前常规手机使用的 1300 万像素值摄像头厚度一般为 7~8 毫米。
薄摄像头模组的发布,使用手机的整机构造向更轻更薄化发展又迈进重要一步。
NO.3光学变焦手机:三星 Galaxy S4 zoom,10倍光学变焦
6月12日,三星终于揭开了Galaxy S4 Zoom的神秘面纱。作为GalaxyS4旗舰系列的一款变体机型,S4 Zoom配备了10倍光学变焦镜头,1600万像素CMOS感光元件,以及一枚氙气闪光灯。
这款外型怪异的产品是手机和相机的合体,大家给他的好的评价是:“不会拍照的手机不是好相机”。尽管各界说法不一,但是该产品代表手机摄像模组向传统的数码相机下达了全面的挑战书。
NO.4全球像素手机:诺基亚Lumia 1020
北京时间2013年7月11日晚上,诺基亚于美国纽约发布了旗下的旗舰拍照手机——诺基亚Lumia 1020,该机的特点是采用了4100万像素的纯景摄像头,这个是目前三大智能手机系统(iOS、安卓和WP8)里像素的机型。诺基亚Lumia 1020的特点是拥有4100万像素感光器,以及不会降低图像和视频质量的无损变焦(静态图片可以实现3倍无损变焦,全高清视频可以实现4倍无损变焦)。
曾经无比风光手机行业的霸主诺基亚终于以其超前的技术对所有手机和相机产品藐视了一把,没有做不到,只有想不到呀。
NO.5国内先推出1600万像素的模组厂家:舜宇
7月份,舜宇率先推出了1600万像素样品,选用OV16825芯片,和思考马达。美中不足的是:模组的规格为:12*12*6.8mm,尺寸偏大了一点,在超薄成为时尚的2013年,该款摄像头颇不受业界待见。但是引起了勇于创新的金立及T公司的浓厚兴趣。11月份,摄像头模组实现了量产。为适应手机行业“超薄”趋势,舜宇正在研制更薄、更小的1600万像素摄像头,尺寸将缩小到:9.5*9.5*mm。
舜宇在高像素领域,不断走在行业的前沿,领导着潮流,推动着手机拍照像素不断升级、功能不断创新。据悉,舜宇正在研制2000万像素摄像头,2014年1月将发布样品,这恐怕将成为2014年十宗“”之一。
NO.6国产对焦速度快手机: VIOV X3
8月22日晚,国内品牌的新贵厂商步步高正式发布了全球薄智能手机5.75毫米的vivo X3,vivo X3具备全球薄的5.75mm机身和专业级HiFi音效,该机还提供了前置500万像素(88度广角、支持美颜功能)和后置800万像素摄像头(采用CLOSE LOOP闭环式马达,大大提升了对焦速度)。据悉,vivo X3可用户按下快门的瞬间读取缓存内的图像,保证快的拍照速度。
该手机摄像头模组的发布,从用户体验的角度出发,开启了闭环式马达模组产品的新篇章;闭环式马达是不是过渡技术,厂家说了不算,消费者才说了算。
NO.7摄像头旋转角度手机:OPPO N1,可达206度
9月24日晚,北京奥雅会展中心,OPPO 发布旗舰手机 N1,这是 OPPON-lens 系列款产品,主打拍照,亮点包括 206 度自由停旋转摄像头、PI原画引擎、O-Click 遥控器、O-Touch背部四向触控、ColorOS 系统、NFC 支付。N1 搭载 5.9 英寸 1080P 全高清屏,1300 万像素 206 度旋转式摄像头。
旋转摄像头不是新话题,OPPO也不是家。但是能把这种功能使用到极至,这才是水平。OPPO又重新把这一技术和应用推到了前台,前后摄像头合二为一,是为消费者省还是为厂商省?
NO.8宗融资:欧菲宣称融资20亿
10月16日晚间,摄像头行业新秀欧菲光(002456.SZ)公告:公司本次非公开发行股票募集资金不超过40亿元,其中高像素微摄像头模组扩产项目募投资金为20亿元,占总的募投资金百分比50%。欧菲光此举惹来行业一片哗然。做摄像头模组要20亿吗?欧菲光意欲何为?欧菲宣称:我们的目标是要成为行业全球三甲。如果达成,将成为中国No.1是也。
欧菲光在触摸屏行业的野蛮式成长能否复制到摄像头模组?是否有钱就能办成事,技术的积累和体系的优化能否在短期内完成。成功了才是英雄,我们将拭目以待。
NO.9光圈手机:联想VIBE Z
11月12日,联想Vibe产品线昨天又增加了一位新成员Vibe Z,Vibe Z代号K910。Vibe Z配备了索尼IMX1351300万像素主摄像头,采用索尼一代堆栈式传感器,并且拥有超大光圈f/1.8,这几乎是目前在售手机中光圈,此前联想K900也同样搭载f/1.8大光圈。带双LED闪光灯,可实现多每秒10张静态照片的连拍速度。联想称,此摄像头模块可提供更出色的低光照成像的抑噪表现。Vibe Z前置摄像头为500万像素,具备广角拍摄效果。
这次联想在手机大光圈之路终于跑到行业前列,大光圈从f/2.0到f/1.8这一步迈得并不轻松。成本增加不少,性能改善是否能让消费者买单呢?其中冷暖,联想自知。
NO.10国产像素手机:金立E7
11月26日晚,金立在魔都上海博物馆召开了年度新品发布会,正式推出ELIFE系列旗舰ELIFEE7。E7有一个特别的称号叫“大眼E7”,从称号就不难看出该机主打拍照功能,E7拥有目前拍照规格的1600万像素摄像头,此外,E7的硬件也进行了全面升级,达到了目前顶级旗舰的水平。
金立赶在年底推出压轴之作,是想一举掂定在手机江湖中的地位吗?这条路可是条马拉松呀,比拼的是耐力,有本事看谁能跑得更远,能笑到后才能笑得好。