【导读】今年可穿戴设备开始大热,尤其是智能手表,成了各家厂商的香饽饽,均将目光瞄准了这一领域。在智能手表中处理器的选择尤为重要,因为每一家厂商做出来的产品定位都是不同的,有的定位为一款独立的,而有的定位为配件,因此我们来观察下不同的处理器。
智能手表在处理器的选型上,两大方案平分天下:高频率的MTK平台 VS 低功耗的MCU平台。
先看低功耗的STM 32平台
STM 32系列基于专为要求高性能、低成本、低功耗的嵌入式应用专门设计的ARM Cortex-M3内核。按性能分成两个不同的系列:STM32F103“增强型”系列和STM32F101“基本型”系列。增强型系列时钟频率达到72MHz,是同类产品中性能的产品;基本型时钟频率为36MHz,以16位产品的价格得到比16位产品大幅提升的性能,是16位产品用户的选择。两个系列都内置32K到128K的闪存,不同的是SRAM的容量和外设接口的组合。时钟频率72MHz时,从闪存执行代码,STM32功耗36mA,是32位市场上功耗低的产品,相当于0.5mA/MHz。
搭载这款处理器的智能手表以Pebble为代表。用户想要一个这样的手表,它能够无缝连接其它设备,连续运行几天无需充电,用户可享受智能手表的全部好处,而无需担心性能和电池使用寿命。STM32 F2即是实现这所有可能的关键器件,待机时间约7天。
除了先进信号处理应用所需的32位处理和处理能力外,STM32微控制器架构还提供实时响应、出色的能效、高集成度外设和存储器,满足嵌入式应用严格的要求。
再解析MTK平台处理器
对于功能强大的方案会采用较高主频的主控平台,比如三星的Galaxy Gear。同时其产品定位也是拥有通信模块,可独立于手机之外运行。一般这种产品采用Android系统,可实现拨号通话、短信息收发查询、邮件收发查看等功能,同时支持APP的安装于卸载。由于采用较高主频,因此待机时间一般在1~3天之内。目前深圳有许多之前从事手机方案的公司在做类似的项目,但是支持这种产品的AP厂商还比较少,所以大多智能采用手机平台来做。
搭载这款处理器的智能手表目前的是凯派“华表”。凯派“华表”将选择成熟的MTK6577双核方案,处理器主频率为1GHz,屏幕尺寸为1.54英寸(iPad mini同供应商),拥有4G的高速存储空间并支持扩展,电池容量为500毫安,可更换,安卓4.0系统。其它如WIFI、蓝牙以及GPS、FM等功能齐全,并内置了运动模式,待机时间:约2天。
小型团队开发者的选择
在12月21日的深圳智能手表交流会中,我爱方案网邀请到行业内的开发者樊工来和大家交流开发经验,其中也有谈到处理器的选型。小编也近距离接触了开发者,和他们的交流中有以下几点是比较关键的:
No.1 产品是定位为独立的智能手表还是定位为手机配件。对于独立性较高,有单独的系统,功能较多的智能手表可选高配的MTK平台。反之定义为配件的智能手表,作为手机的一部分,注重的是实用性,因此可选择STM32平台,还有一点该平台功耗较低。
No.2 定位为实用型还是时尚型。对于时尚型的产品,一个字“炫”,对处理器的配置要求高,因此可选MTK,反之实用型的应该选择低功耗处理器。
No.3 考虑平台的可定制性。这点也是开发者樊工所考虑的一点比较特殊的因素,他们的智能手表是一个开放的平台,可定制性较高,因此选择了MTK平台。
为什么开发团队定义他们的产品为手机配件,而却采用了功耗高的MTK处理器呢?原因有以下几点:
1 站在巨人的肩膀上,用MTK的低功耗与成熟的UI功能;
2 利用MTK成熟的功能机产业链,包括开发者和消费者的支持;
3 二次开发,可选功能更多,开发者更自由;
4 智能系统目前功耗偏高;另外手表屏偏小,手机APK安装到手表上并不能用;
可以说樊工的智能手表更注重的是可定制和二次开发,对于开发者来说在MTK平台上开发难度不大,只要掌握C语言和MTK开发的一些知识即可。而且MTK平台产业链成熟,能给开发者提供完善的技术支持,综合起来看开发难度相比STM32更容易。